Schneider Electric™, leader mondial de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes présente son onduleur Easy UPS modulaire triphasé. Cet onduleur (UPS) robuste, fiable et évolutif est conçu pour protéger les charges critiques. Sa fonction Live Swap™ a été certifiée par des organismes reconnus. Easy UPS modulaire triphasé est disponible de 50 à 250 kW avec une redondance évolutive N+1 et est compatible avec EcoStruxureTM, le service de surveillance à distance.
Easy UPS modulaire triphasé a été conçu pour être évolutif ; il s’adapte à l’évolution du besoin de l’entreprise, afin d’optimiser l’investissement. Il appartient à la gamme des onduleurs labellisés Green Premium de Schneider Electric, qui garantit l'efficacité énergétique, la pérennité environnementale, la recyclabilité et la transparence afin de réduire l'empreinte environnementale. De plus, il est doté des dernières technologies : une conception modulaire à haut rendement, une gestion intelligente de la batterie, une surveillance en temps réel et des fonctionnalités de contrôle, ce qui en fait l’un des onduleurs les plus fiables, rentables et les plus économes en énergie du marché.
Live SwapTM déplace les frontières de la modularité, de la redondance, de la sécurité matérielle et de la protection des intervenants
Easy UPS modulaire triphasé avec Live SwapTM est une innovation portée par Schneider Electric, en lien direct avec sa forte culture de la sécurité. L’ajout ou le remplacement des composants modulaires se fait en toute sécurité, même quand l’onduleur est en fonctionnement, une protection renforcée pour les intervenants et les applications clients.
« Nous sommes ravis de présenter Easy UPS modulaire triphasé », a déclaré Hélène Macela-Gouin, Vice-Présidente de l’activité Secure Power Schneider Electric France. « Ce produit offre aux clients la fonction Live Swap™ certifiée par un organisme externe reconnu, une conception modulaire et une fiabilité parfaite pour un investissement optimisé. Sa connectivité permet d’être serein et en fait une solution idéale pour les datacenters, les applications commerciales et industrielles ».
Continuité des activités en toute simplicité
Easy UPS modulaire triphasé permet aux clients de réduire leurs dépenses avec une optimisation de leurs investissements. Les temps d'arrêts programmés sont considérablement réduits grâce aux capacités d’autodiagnostic des modules d'alimentation compatibles Live Swap™ (certifiés par un organisme externe reconnu) et à sa redondance inter N+1 qui permet d’augmenter la fiabilité et la disponibilité. De plus, cet onduleur occupe un encombrement réduit.
Easy UPS modulaire triphasé est facile à sélectionner, configurer, installer et entretenir. Il offre un déploiement facile. Easy UPS modulaire triphasé fait partie de la gamme Easy UPS triphasés de Schneider Electric axée sur les fonctionnalités essentielles pour répondre aux besoins des clients à un prix compétitif.
De conception modulaire et intégrant la fonctionnalité Live Swap™, cet onduleur est destiné aux datacenters de petites et moyennes tailles et aux applications critiques.