Pour la cinquième année consécutive, Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes, est le partenaire titre du Marathon de Paris qui s’élancera dimanche matin pour les mythiques 42,195 kilomètres au travers de la capitale. Deuxième marathon au monde après celui de New-York, le Schneider Electric Marathon de Paris réunira dimanche prochain pas moins de 57 000 participants, dont 25% de femmes.
Pour cette édition 2017, Schneider Electric prend deux engagements forts : rendre la course toujours plus respectueuse de l’environnement et sensibiliser chacun à l’égalité homme-femme grâce à des initiatives innovantes.
Compenser 70% des émissions carbone
Résolument engagé pour le développement durable, Schneider Electric a décidé en partenariat avec Amaury Sport Organisation (A.S.O.), organisateur du marathon, de compenser 70% des émissions carbone liées à cette manifestation –soit 26 000 tonnes- par des actions sur le terrain. Ces émissions, équivalentes au bilan carbone de 26 000 voyages Paris-New York, proviennent du transport des concurrents et de leurs entourages, des besoins de la logistique et de l’organisation. En 2016, Schneider Electric et A.S.O. avaient compensé 50% des émissions carbone. Cette montée en puissance va se poursuivre dans les années qui viennent pour atteindre l’objectif ambitieux d’une neutralité carbone du Marathon de Paris en 2019.
Schneider Electric a choisi d’agir au Kenya, pays emblématique des « runners » pour réaliser cette compensation carbone, avec le soutien du Livelihoods Carbon Fund une coalition de dix entreprises françaises mobilisées sur la restauration des écosystèmes dans les pays en développement. En partenariat avec l’ONG CLIMATE PAL, ils ont fourni à 60 000 foyers des fours « à bois Hifadhi » permettant de réduire de 60% la consommation de bois nécessaire pour cuisiner. Le bénéfice est double : moins de bois coupé et brûlé, et moins d’émissions de CO2 pour les quelques 300 000 villageois bénéficiaires. Schneider Electric est également engagé dans huit autres projets de reforestation de mangroves et d’amélioration des pratiques agricoles.
Premier Marathon à soutenir l’égalité homme-femme et #HeForShe
Le marathon est l’une des rares épreuves sportives que les femmes et les hommes font ensemble : même nombre de kilomètres, même dépassement de soi, même souffrances, même plaisir !
Il a été tout naturel pour Schneider Electric, #HeForShe IMPACT Champion, et A.S.O. de s’engager ensemble pour que le Marathon de Paris supporte officiellement le mouvement HeForShe lancé par les Nations Unies fin 2014. HeForShe est un mouvement de solidarité visant à mobiliser les hommes et les garçons pour qu’ils s’engagent activement et concrètement en faveur de l’égalité, en signant un manifeste. Depuis son lancement, des centaines de millions d’hommes dans le monde se sont engagés dans cette initiative.
La volonté commune de Schneider Electric et A.S.O. en faveur de l’égalité homme-femme s’incarne par trois engagements :
- La parité Homme –Femme dans les prix (jusqu’à 50 000 €) qui récompensent au même niveau les vainqueurs féminins et masculins
- La parité dans le traitement audiovisuel de la remise des prix : le podium masculin tout comme le podium féminin seront retransmis en direct par les médias
- Une sensibilisation à l’égalité dans le sport au travers d’un stand #HeForShe au Salon du Running, qui se tient au Parc des Expositions de la Porte de Versailles pendant les trois jours précédant le marathon.
« Nous souhaitons à l'ensemble des coureurs de prendre beaucoup de plaisir lors de la course dimanche et nous encourageons les femmes à être encore plus nombreuses l'an prochain, a déclaré Olivier Blum, Directeur général Ressources humaines globales de Schneider Electric. Nous serions très heureux que le Schneider Electric Marathon de Paris devienne l’évènement le plus représentatif de l’égalité homme-femme dans le monde. »
Une médaille collector
Comme chaque année depuis 2014, Schneider Electric a fait créer une médaille qui sera remise aux finishers du Marathon. Le célèbre designer Pierre Charpin a créé pour l’édition 2017 un très bel objet évocateur de l’énergie collective et individuelle déployée par les 57 000 coureurs.