Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes, est heureux et fier d’avoir contribué via du mécénat à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris réouverte ce jour.
Les travaux ont permis de sécuriser et de monitorer l’installation électrique du site. La GTB permet, elle, de piloter et d’optimiser la consommation énergétique du monument, faisant entrer les innovations du XXIème siècle dans cette cathédrale qui représente un des sommets de l’art médiéval, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991.
L’incendie qui a gravement touché la cathédrale le 15 avril 2019 a suscité un extraordinaire élan de solidarité auquel Schneider Electric a souhaité s’associer.
« C’est une évidence pour Schneider Electric de s’engager dans des actions de ce type pour des lieux emblématiques et prestigieux, comme nous l’avons fait par le passé pour la Comédie Française ou la station Antarctique, » souligne Gilles Vermot-Desroches, Directeur Citoyenneté et Affaires Institutionnelles de Schneider Electric.
Des innovations au service du futur
C’est à travers une convention de mécénat que Schneider Electric a apporté son expertise, des produits et des solutions. Le Groupe a ainsi fourni l’ensemble du matériel nécessaire pour l’alimentation électrique du site et à sa sécurisation (cellules HTA 20 kV, transformateur 20 kV/410V 1250kVA, tableaux électriques généraux et divisionnaires, onduleurs, éclairages de sécurité, appareillages, etc.), ainsi que les outils nécessaires à la gestion technique du bâtiment, qui permet de monitorer le fonctionnement du réseau et piloter les consommations (automates, capteurs, contrôleurs, bus de communication…).
En plus du matériel, Schneider Electric assure une part de la maintenance de la distribution électrique ainsi qu’une part de l’ingénierie, de l’étude, de la mise en service et de la programmation des systèmes installés et la formation des futurs utilisateurs.
Avec l’incendie, l’ancienne installation électrique était devenue inutilisable. Et sans électricité, impossible de rouvrir. Le nouveau réseau assure la distribution et la sécurisation de l’énergie et intègre des solutions innovantes et technologies de pointe qui vont permettre une gestion raisonnée de la consommation électrique et contribuent à assurer la sécurité de la cathédrale.
Prévention incendie de pointe
Pour assurer la surveillance incendie, l’équipe projet a choisi des solutions de pointe :
- Des blocs additionnels de protection renforcée et prévention incendie (Acti9 Active AFDD) pour les circuits de prises
- Des capteurs d'échauffement des câbles (HeatTag) dans toutes les armoires électriques.
Ces deux innovations permettent de surveiller en continu le bon fonctionnement de l’installation et envoient des alertes en cas de dégradation avant même la survenue d’un problème.
Un engagement de tous
L’équipe projet a dû faire face à de nombreuses problématiques techniques qui ont nécessité beaucoup d’ingéniosité et de préparation.
L’une d’elles a été la livraison et l’installation du transformateur TRIHAL connecté, élément clef de l’alimentation électrique de la cathédrale, début 2024. Livré en camion puis gruté sur le site au-dessus du chantier, ce bloc de 3,2 tonnes a été ensuite descendu à sa place, au sous-sol du presbytère, via un palan. Une étude spécifique avait dû être réalisée pour l’élingage.
Une autre a été l’installation d’un poste haute tension dans un sous-sol, dans une cave voûtée, avec des contraintes d'espace très complexes résolues grâce à des équipements et un accompagnement sur mesure.
« C’est un chantier pour lequel la logistique a été assez complexe et nécessitait une excellente coordination avec les autres acteurs sur place, » souligne Cédric Larcher, Responsable Régionale du Centre d’Application Distribution Electrique chez Schneider Electric France et en charge du pilotage, de la réalisation et du suivi du chantier.
Outre les infrastructures fournies, une soixantaine de salariés (des ouvriers dans les usines aux designers de réseau sur le chantier) ont apporté leur savoir-faire au titre du mécénat de compétences. Et Schneider Electric a aussi entraîné dans son mécénat des entreprises partenaires à l’image du tableautier Ateliers Electriques de France (94) qui a intégré l’armoire générale basse-tension, de FBS Electricité (76) qui a participé à l’installation du poste haute-tension, d’ERM (27) qui a créé des structures de supportages spécifiques ou de Transport Avex (94) qui a assuré la manutention très délicate dans les sous-sols du presbytère.
En savoir plus sur notre page web dédiée à Notre-Dame de Paris