Bienvenue sur le site web institutionnel de Schneider Electric

Schneider Electric accélère l’adoption des véhicules électriques avec des solutions de recharge rapides, intelligentes et fiables

  • Trois solutions complémentaires : EV Advisor, la borne de recharge EVlink Pro DC et Schneider Charge
  • Des solutions qui répondent aux enjeux du développement des véhicules électriques
  • Des solutions pour tous les environnements : domicile, travail et déplacement

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a présenté aujourd’hui de nouvelles solutions de mobilité électrique pour relever les plus grands défis liés à l’adoption des véhicules électriques (VE). Ces innovations rendront plus fiable, plus rapide et plus pratique la recharge des VE dans toutes les circonstances : à domicile, sur le lieu de travail et en déplacement.

Les trois nouveaux produits de l’entreprise dans le domaine de la mobilité électrique sont :

  • EVlink Pro DC 180 kW, une solution de recharge évolutive pour les environnements commerciaux
  • Schneider Charge, la nouvelle borne de recharge pour VE à domicile
  • EcoStruxure EV Advisor, une plate-forme de gestion de la recharge pour VE qui améliore la disponibilité et les performances des bornes de recharge.

Dévoilées lors de l’Innovation Summit de Schneider Electric, ces nouvelles solutions permettront aux opérateurs de gérer, surveiller et entretenir efficacement une infrastructure de recharge fiable, contribuant ainsi à répondre aux besoins anticipés de centaines de millions de connecteurs de recharge d’ici 2040.
 

Gestion des réseaux de charge, minimisation des temps d’arrêt

Plus de 60 % des consommateurs dans le monde évoquent des préoccupations concernant les infrastructures de recharge comme un obstacle important à l’adoption des VE. EcoStruxure EV Advisor répond à ces préoccupations en minimisant les temps d’arrêt des bornes de recharge. Avec des capacités de supervision en temps réel, d’analyse et de gestion à distance, cette nouvelle offre de logiciel en tant que service (SaaS) fournit aux opérateurs de points de charge (CPO) des informations précieuses sur les performances, la consommation d’énergie et l’efficacité opérationnelle. Les problèmes peuvent alors être résolus rapidement, ce qui contribue à assurer la fiabilité de l’alimentation, une continuité de service et à fournir une solution pratique aux conducteurs de VE.

EV Advisor aide les propriétaires d’entreprise et les opérateurs à réduire les coûts d’exploitation et le temps consacré à la gestion des systèmes de recharge de VE. Les entreprises peuvent contrôler et optimiser la consommation d’énergie du système sur plusieurs sites, améliorant ainsi les flux de revenus provenant de la recharge.

Une interface connectée facilite également la collecte des paiements auprès des conducteurs de VE. EV Advisor permet de résoudre les principaux problèmes liés aux infrastructures de recharge pour que les entreprises et les opérateurs puissent gérer efficacement leurs réseaux et atteindre leurs objectifs de développement durable, et pour que les propriétaires de VE bénéficient d’une expérience sans tracas.
 

Une recharge à 80 % en seulement 20 minutes

Avec près de 90 % de la recharge de VE prévue au sein de bâtiments, Schneider Electric a également développé EVlink Pro DC, une borne de recharge rapide pour les environnements commerciaux et industriels. Solution évolutive de 120 kW à 180 kW, EVlink Pro DC maximise l’efficacité énergétique et minimise les coûts liés à la consommation d’électricité grâce à une allocation dynamique de la puissance. Ce système équilibre la quantité d’énergie fournie à chaque véhicule en fonction de ses besoins et réduit la perte de puissance entre les bornes de recharge. EVlink Pro DC 180 kW permet aux véhicules d’atteindre une charge de 80 %[i] en seulement 20 minutes, optimisant ainsi la consommation d’énergie et réduisant le temps nécessaire à la recharge.

[i] Dépend de la taille de la batterie et des spécifications du véhicule

 

Recharge de pointe de véhicules électriques à domicile

Schneider Charge, une borne intelligente pour la recharge à domicile, a été conçue dans un souci de facilité d’utilisation, de capacité d’adaptation, de sécurité et d’efficacité. Alors que seulement un peu plus de la moitié (51 %) des propriétaires de VE dans le monde disposent d’un chargeur à domicile, Schneider Charge constitue une solution robuste, économique et simple à installer.

Grâce au contrôle à distance via les applications mobiles (Wiser ou spécifiques recharge de VE), les utilisateurs peuvent facilement planifier, surveiller et adapter les temps de recharge afin de profiter des tarifs d’électricité les plus avantageux. Schneider Charge dispose également d’un système anti-coupure afin d’éviter la surcharge ou l’interruption de l’alimentation lors de la recharge de VE, pour une plus grande tranquillité d’esprit.

Une infrastructure de recharge fiable est essentielle pour accélérer l’adoption des VE, mais son installation et sa maintenance nécessitent une main-d’œuvre qualifiée. Schneider Electric annonce que son partenaire nord-américain Qmerit, le principal fournisseur de main-d’œuvre pour la gestion des infrastructures de recharge de VE, va se développer sur les marchés européens. Qmerit mettra les clients en contact avec un réseau d’installateurs professionnels qualifiés, qui fourniront une assistance sur place pour faciliter la configuration de l’infrastructure de recharge. Cela renforcera le réseau mondial de techniciens de Schneider Electric qui s’engagent à améliorer les performances de l’infrastructure destinée aux VE et à assurer le fonctionnement sûr et efficace des installations.

« Des solutions comme celles-ci sont essentielles pour relever les plus grands défis liés à l’adoption des VE, tels que la recharge rapide et fiable, ainsi que la gestion, le contrôle et l’installation de l’infrastructure. Alors que la demande en stations de recharge augmente avec l’adoption grandissante des VE, il est primordial que nos clients restent aux commandes lorsqu’il s’agit de gérer leur propre infrastructure, » a déclaré Nadège Petit, Directrice générale innovation de Schneider Electric.

 

Ressources connexes

 

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) opens in new Window
Partager cette page :