Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce aujourd’hui l’enrichissement de trois offres pour augmenter la durabilité grâce à l’efficacité énergétique des bâtiments, tout en améliorant le confort de leurs occupants : EcoStruxure Building Operation 2022, un système de gestion intelligente des bâtiments ouvert, sécurisé et évolutif, de SpaceLogic Insight-Sensor, un capteur six-en-un avec comptage anonyme des personnes en temps réel et d’EcoStruxure Building Advisor, la suite de services pour aider à opérer un bâtiment. Grâce à ces évolutions, Schneider Electric continue de permettre aux bâtiments de réduire jusqu’à 40 % leur consommation d’énergie1.
La visibilité des données pour une gestion efficace et globale du bâtiment
Les enjeux conjugués du changement climatique et de la limitation des émissions de carbone augmentent les exigences vis à vis des bâtiments, qui génèrent près de 25% des émissions de CO2 en France2.
EcoStruxure Building Operation 2022 et SpaceLogic Insight-Sensor apportent aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments et d’installations l’accès à une information lisible et standardisée grâce à des systèmes et des produits ouverts et intégrés, qui se connectent et échangent facilement les informations. Ces nouvelles offres apportent également la flexibilité nécessaire pour s’adapter et répondre aux besoins des propriétaires, des occupants et de la société. Elles aident à tenir les promesses de l’IoT en garantissant l’accès, la normalisation, la sécurité et l’analyse des données des bâtiments pour une efficacité maximale et un entretien prédictif grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique.
« Pour les propriétaires de bâtiment et facility managers, les nouvelles réglementations comme la RE2020 pour les bâtiments neufs et le décret tertiaire pour l’existant ont accéléré la nécessité de prendre des mesures rapides pour mener leur transition vers le bas carbone. En fournissant ces nouvelles solutions de pointe, nous leur apportons les moyens d’y arriver mais aussi de faire plus, pour relever d’autres enjeux comme l’attractivité du lieu de travail », explique Olivier Delepine, Directeur de l’activité Building & Channels de Schneider Electric France.
EcoStruxure Building Operation 2022, une solution résolument ouverte
EcoStruxure Building Operation, composante de l’écosystème EcoStruxure Building, est une solution de gestion des bâtiments nouvelle génération, ouverte et évolutive, qui fournit aux gestionnaires de bâtiments et d’installations un centre de contrôle unique leur permettant de surveiller, gérer et optimiser des systèmes traditionnellement isolés. Elle permet l’intégration et l’échange bidirectionnels de tout système ou dispositif tiers, et ne bloque pas les données des clients dans des langages ou des codes propriétaires.
Cette solution apporte une intégration simple, une visibilité et des données exploitables provenant de micro-réseaux, de stations de recharge de véhicules électriques et de sources d’énergie renouvelables, en plus des systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), d’alimentation, d’éclairage, de sécurité, de lutte contre les incendies et autres précédemment intégrés.
Les autres nouvelles fonctionnalités de EcoStruxure Building Operation 2022 comprennent :
- Des licences logicielles évolutives qui rendent les solutions plus abordables pour les projets de petite et moyenne envergure, et une nouvelle option de mise à niveau logicielle par abonnement permettant de moderniser les systèmes
- Des interfaces utilisateur de rapports et de tableaux de bord améliorées, y compris de gestion des alarmes, qui fournissent des informations claires et des notifications sur les éventuels problèmes avant qu’ils ne deviennent gênants
- Les données techniques sont désormais plus faciles à comprendre et à gérer pour les gestionnaires d’installations
- Des fonctions de conformité et de cybersécurité de pointe, notamment le nouveau BACnet /SC (Secure Connect), l’authentification unique (SSO) avec SAML 2.0, le démarrage sécurisé de SpaceLogic Automation Server et le cryptage TLS 1.5
Les capteurs SpaceLogic™ Insight-Sensor, au service du confort des occupants
Dans l’optique de réduire toujours plus les consommations d’énergie, Schneider Electric présente également SpaceLogic Insight-Sensor, un capteur avancé six-en-un pour le comptage des personnes, la détection de l’occupation, la luminosité, le niveau de bruit, la température et l’hygrométrie.
Contrairement au contrôle de la ventilation traditionnelle qui repose sur des horaires ou des niveaux de CO2, le SpaceLogic Insight-Sensor, qui utilise une technologie de comptage anonyme des personnes, répond en temps réel aux changements précis d’occupation de la pièce pour un apport en air frais optimal.
Lorsque d’autres personnes entrent dans une pièce, SpaceLogic Insight-Sensor informe EcoStruxure Building Operation, qui ajuste dynamiquement la ventilation de la pièce, réagissant rapidement avant que les conditions ne deviennent inconfortables.
Inversement, SpaceLogic Insight-Sensor veille à ce que la consommation d’énergie pour le système CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ou l’éclairage soit réduite lorsque les pièces sont peu ou pas occupées.
SpaceLogic Insight-Sensor offre les fonctionnalités et avantages supplémentaires suivants :
- Installation et mise en service rapides grâce à une intégration native au contrôleur SpaceLogic RP-C, l’infrastructure du squelette IP de la pièce, dans le cadre des Solutions Room Connectées.
- Possibilité de reconfigurer facilement les plans d’étage et les zones de travail en fonction de l’utilisation réelle de l’espace
- Contrôle à distance, orientation et autres services aux occupants activés par Bluetooth et iBeacon et les applications de signalisation tierces.
- Des données granulaires sur la consommation d’énergie et des analyses de bien-être (température, luminosité, bruit) pour aider à obtenir les certifications LEED, WELL, BREEAM, Fitwel et autres certifications de bâtiments.
L’intégration directe à EcoStruxure Building Operation permet un temps de réponse rapide, sans coûts de conception, de configuration ou de mise en service supplémentaires.
EcoStruxure Building Advisor s’enrichit de nouvelles fonctionnalités
Les nouvelles fonctionnalités de la suite de services de gestion des bâtiments augmentent la performance opérationnelle de la GTB et fournissent des indicateurs clés :
- Des rapports automatisés sur l’état de la GTB pour répertorier l’ensemble de l’appareillage installé, les recommandations de mise à niveau logicielle et les performances du serveur.
- Des tableaux de bord sur l'ensemble des équipements de production tels que la comparaison et la compensation carbone, la qualité de l'air, l'optimisation des équipements, ou la santé des capteurs.
- Une nouvelle interface utilisateur personnalisée pour prendre rapidement les décisions des actions prioritaires impactant la consommation énergétique, le confort des occupants ou les opérations de maintenance essentielles.
[1]Jusqu’à 40 % d’économies d’énergie pour un client type avec EcoStruxure Building Operation (d’après l’analyse de 27 études de cas récentes) contre une moyenne du secteur de 10 à 25 % avec un BMS classique (source : American Council for Energy Efficiency Economy).
[2]Chiffres clés du climat France, Europe et Monde, Ministère de la Transition Écologique, 2021.