Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, dévoile ses dernières innovations en matière de chauffage connecté pour faire de la maison responsable de demain une réalité d’aujourd’hui.
Bienvenue dans l’air de l’habitat intelligent : quand la technologie simplifie la vie
Plus que jamais, chacun d’entre nous aspire au calme et à la tranquillité d’un intérieur qui lui ressemble. Dans un monde en perpétuelle évolution, la maison se transforme en bureau, en école, en salle de sport… Pour répondre à ces attentes, l’habitat connecté est désormais une évidence. Grâce à la solution Wiser de Schneider Electric, l’utilisateur vit pleinement son logement au rythme de ses moments de vie en pilotant et programmant facilement chauffage, éclairage, volets roulants tout en surveillant ses dépenses électriques. Wiser a été pensé pour tous. Evolutive, cette solution permet de commencer simplement, avec le pilotage d’une seule fonction et demain, d’enrichir son écosystème en fonction de son installation, de ses besoins et d’avancer pas à pas vers un habitat entièrement connecté. Déjà utilisé par plus de 20 000 personnes au Royaume-Uni, le nouveau système Wiser s’appuie sur le savoir-faire de la société Drayton et de Schneider Electric.
Cap vers le grand froid : Wiser, le chauffage connecté simple et efficace
Après les fortes chaleurs de l’été, la saison de chauffe arrive à grand pas : bénéficier d’un logement toujours à bonne température est un luxe qui n’a jamais été aussi accessible. Que l’on dispose d’un chauffage central, d’un sol chauffant, ou de radiateurs électriques, en installant le système de chauffage Wiser, contrôler et ajuster pièce par pièce la température de son logement, depuis chez soi ou à distance, est un jeu d’enfant. Développés pour tous les logements, le nouveau thermostat connecté Wiser et les vannes thermostatiques sont compatibles avec les systèmes de chauffage déjà en place (chaudière fioul, gaz, poêle à granulés, radiateur électrique, plancher chauffant…). Fini de chauffer inutilement, bonjour les économies d’énergie toute l’année !
Le thermostat Wiser combine design et fonctionnalité dans un dispositif facile d’utilisation. Fixé au mur ou posé sur un support spécial sur une table, il offre une solution idéale pour régler et contrôler la température dans les pièces. Le thermostat embarque aussi une fonction d’auto-apprentissage. Wiser analyse les caractéristiques thermiques de l’habitation et prend en compte les prévisions météo afin de garantir la bonne température au bon moment, et ainsi réaliser plus d’économies d’énergie, en optimisant les plages de montée et descente.
Quant aux vannes thermostatiques Wiser, elles permettent de régler le chauffage avec une précision maximale grâce à ses capteurs. Esthétiques, pilotables du bout du doigt via l’application Wiser ou à la voix avec Amazon Alexa, Google Assistant, elles font rimer élégance et performance.
Concrètement, ça veut dire quoi ?
Avec le système de contrôle Wiser, on gère son chauffage à distance de façon intelligente avec, à la clé, des économies d’énergie qui se répercutent directement sur la facture :
• La possibilité de programmer indépendamment toutes les pièces de son logement pour ne chauffer que les pièces utilisées permet de réaliser d’importantes économies d’énergie (en moyenne 20% selon les études ADEME et CSTB).
• Lorsque l’on quitte son bureau 1h plus tôt… il est possible de déclencher le chauffage à la température de son choix directement via l’application afin que la maison soit à bonne température à l’arrivée.
• Lors des absences, grâce au moment « Absent » programmé en amont qui peut également être couplé à la géolocalisation avec IFTTT, la température baisse et la maison réduit ainsi sa consommation énergétique.
• Fenêtres ouvertes rime avec chauffage coupé. Wiser détecte les chutes de température et éteint automatiquement le chauffage.
Bonne Nouvelle
La solution de chauffage connecté Wiser est éligible au « Coup de Pouce Thermostat » de l’État, une prime de 150€ sur l’achat d’un thermostat installé par un professionnel ! Les thermostats avec régulation performante qui génèrent un gain d’environ 20% sur la consommation énergétique, sont depuis plusieurs années éligibles aux primes Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Depuis le 1er juillet 2020, ils font l’objet d’un coup de pouce, portant la prime à 150€ par logement. Il est possible de constituer son dossier auprès d’un signataire de la charte « Coup de Pouce Thermostat » ou de demander à son installateur de déduire la prime de sa facture. Dans les deux cas, les travaux devront être réalisés par un professionnel. Bon à savoir : Schneider Electric met à disposition sur son site internet un annuaire pour trouver un installateur Wiser.
Bonus, mais non des moindres, Wiser c’est aussi… l’éclairage, les volets roulants, la consommation d’énergie ! Il est désormais possible de varier les ambiances lumineuses au gré de ses envies, de programmer la fermeture de l’ensemble de ses volets roulants à heure fixe, de garder un oeil et la main sur ses consommations électriques… Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.se.com/fr/fr/home/smart-home/wiser/
Parce que chaque intérieur est unique, des milliers de combinaisons sont possibles grâce aux nombreuses finitions des collections d’appareillages Unica et Odace. La connectivité c’est bien, avec du design c’est mieux !
Avec Wiser, Schneider Electric ouvre le champ des possibles ; la maison connectée n’a jamais été aussi simple et accessible. Pensées pour faciliter le quotidien, les solutions innovantes et durables du Groupe invitent à découvrir une nouvelle façon de vivre, sur la voie de l’habitat responsable.