Bienvenue sur le site web institutionnel de Schneider Electric

Schneider Electric propose la première cellule en acier décarboné au monde pour aider les acteurs dans leur feuille de route de transition écologique : flexibilité, durabilité et efficacité avec les cellules nouvelle génération PanelSeT SFN

  • Fabrication durable avec 50 % d’acier décarboné issu de matières renouvelables : à la clef, -34% d’émissions de CO2 par rapport à la version antérieure
  • Conception modulaire pour une évolutivité maximale, la version en kit permettant de réduire l'espace de stockage jusqu'à 80 %.

Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce la sortie de sa nouvelle cellule juxtaposable en acier décarboné : PanelSeT SFN. Cette armoire modulaire permet notamment de former des ensembles de tableaux électriques pour différentes applications industrielles.

Cette nouvelle génération PanelSeT SFN est une version améliorée du modèle Spacial SF. Il s’agit de la première cellule décarbonée au monde, permettant de former des ensembles de tableaux électriques spécialement conçus pour des applications d'automatisation, de contrôle et de distribution électrique et électronique.

La cellule est disponible depuis octobre 2023.

La solution PanelSeT SFN est conçue pour les environnements industriels, les réseaux de production électrique, les infrastructures de transport, ou la gestion d'eau et d'eaux usées. Elle s'intègre parfaitement à la version antérieure, ce qui permet une mise à niveau simple, tout en conservant des dimensions, une symétrie, des propriétés mécaniques, des points de fixation et des certifications identiques.

Contribuer à la décarbonation

Plus de la moitié des entreprises mondiales s’attendent à une augmentation de leur budget destiné aux actions de développement durable au cours des deux prochaines années. Pour répondre aux crises, elles vont massivement se tourner vers l’énergie électrique et ont, à ce titre, besoin de partenaires compétents pour les aider dans le processus crucial de décarbonation.

« Avec le lancement de la nouvelle génération de cellule PanelSeT SFN, nous espérons fournir à nos clients une nouvelle solution plus robuste, efficace et durable adaptée à l'évolution des réglementations. Elle permettra, aux infrastructures critiques, à terme, d'être prêtes pour l'avenir. Une innovation tant sur le plan de la conception durable que sur l’efficacité opérationnelle.» explique Aïssata Sy-Lafarge, Directrice commerciale et marketing Enveloppes Universelles, Schneider Electric France.

Cette dernière version offrira plusieurs avantages et fonctionnalités uniques :

  • Durable. Spécialement conçue en tenant compte des réglementations environnementales, la cellule PanelSeT SFN est constituée à 50% d'acier recyclé produit à partir de sources d'énergies renouvelables. L’utilisation de cet acier décarboné permet une réduction des émissions de CO2 de 34% par rapport à la version antérieure. De plus, ses emballages sont écologiques avec l’utilisation de carton recyclé à 70% et l’élimination significative du plastique à usage unique.
  • Robuste. Dotée d'une nouvelle conception de cadre unique et brevetée avec une structure vissée, elle peut supporter jusqu'à 1 500 kg de charge statique.
    Efficace. La conception comprend un châssis à fixation rapide ainsi que des charnières de porte semi-fermée pour faciliter le retrait. Son installation nécessite moins de main-d’œuvre car elle peut être facilement sécurisée par une seule personne.
  • Flexible et personnalisable. Disponible en modèle standard ou kit, elle peut également être personnalisée pour apporter une meilleure précision aux clients qui recherchent une solution sur mesure avec jusqu'à 60 dimensions disponibles. La conception modulaire permet jusqu'à 600 combinaisons possible et jusqu'à 80 % d'économie d'espace de stockage avec la version kit.

Pour plus d'informations sur la cellule PanelSeT SFN : se.com/paneselset-sfn

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) opens in new Window
Partager cette page :