L’impératif d’offrir une vie meilleure aux habitants des régions isolées et de promouvoir une agriculture durable fait croître rapidement le nombre de projets de micro-réseaux. Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, aide ces communautés à en optimiser maximiser l’efficacité et la rentabilité avec EcoStruxure™ for Energy Access, une solution complète de mesure, d’analyse et de suivi des micro-réseaux.
Fournir un accès à une énergie sûre, fiable, verte et durable à tous
Une personne sur sept dans le monde n’a toujours pas accès à l’électricité, principalement en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Dans son septième « objectif de développement durable [ODD] », l’Organisation des Nations Unies se fixe pour but d’assurer un accès universel à des services énergétiques abordables, fiables et modernes d’ici 2030, tout en augmentant la part du renouvelable dans le mix énergétique mondial. Relever ces défis implique d’améliorer l’efficacité énergétique et la coopération internationale pour faciliter l’accès aux technologies vertes, ainsi que des investissements en infrastructures.
Selon les Perspectives Energétiques Mondiales 2017 de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), les micro-réseaux sont la manière la moins coûteuse de développer l’accès à l’énergie dans les zones isolées. L’AIE prédit aussi qu’à l’horizon 2030, entre 30% et 40% des habitants des pays en voie de développement auront accès à l’électricité grâce à des micro-réseaux fonctionnant aux énergies renouvelables telles le solaire. Cependant, ces micro-réseaux ne permettent encore qu’un accès à des services de base tels que le rechargement de téléphones mobiles et l’éclairage au moyen de LED, les bénéficiaires gagnant souvent moins de 1,50$ par jour. Une mesure et une gestion précise des consommations ainsi qu’un suivi en temps réel sont donc nécessaires pour optimiser la rentabilité de ces projets et garantir ainsi leur développement.
La plateforme logicielle EcoStruxure™ for Energy Access garantit l’efficacité des micro-réseaux
Schneider Electric s’est engagé à contribuer aux 17 Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU à travers ses activités et ses cinq enjeux-clé pour le développement durable : Climat, Économie circulaire, Ethique, Santé et équité, et Développement. « Notre rôle est d’assurer que la vie s'illumine (Life Is On) partout, pour tous et à chaque instant. Voilà pourquoi le développement durable est au cœur de notre stratégie d’entreprise » explique Gilles Vermot Desroches, Directeur Développement Durable de Schneider Electric. Avec son programme d’Accès à l’Énergie, Schneider Electric souhaite jouer un rôle majeur dans l’assistance à la fourniture d’électricité à destination des plus défavorisés. L’entreprise est impliquée dans trois domaines spécifiques : l’investissement, l’offre de solutions adaptées ainsi que la formation et l’entrepreneuriat. Avec à terme l’ambition de créer un cercle vertueux conjuguant business, innovation et responsabilité. Depuis son lancement en 2009, le programme a amélioré la qualité de vie de nombreuses personnes en offrant l’accès à une énergie fiable, propre et abordable à plus de 4,6 millions de foyers, en investissant dans 14 start-ups et en formant plus de 148 000 personnes dans plus de 45 pays.
Lors de l'Innovation Summit Paris 2018 réunissant les 5 et 6 avril 2018 à Paris Expo Porte de Versailles plus de 5 000 experts, clients et partenaires du monde entier, Schneider Electric présentera EcoStruxure™ for Energy Access, une plateforme abordable, flexible et ouverte, qui améliore la rentabilité et l’efficacité des micro-réseaux électriques par des analyses basée sur la donnée. « EcoStruxure™ for Energy Access est la toute dernière offre de Schneider Electric dans le cadre de son programme d’Accès à l’Energie. Elle fait changer d’échelle l’électrification hors-réseau grâce à son architecture flexible et ouverte et à ses capacités d’analyses simples d’utilisation, » détaille Gilles Vermot Desroches. Le potentiel est très important, Schneider Electric ayant déjà installé plus de 350 pico-réseaux (<4KWc[1]) et plus de 600 micro-réseaux dans des régions hors-réseau à travers le monde, soit plus de 23,5 MWc au cours des 4 dernières années.
Basé sur Villaya, la gamme de solutions photovoltaïques adaptées aux zones isolées et défavorisées de Schneider Electric comprenant des lampes, des éclairages urbains, mais aussi des pompes à eau et systèmes domotiques, EcoStruxure™ for Energy Access regroupe les outils logiciels EcoStruxure™ Energy Access Advisor et EcoStruxure™ Energy Access Expert permettant :
- De suivre et rapporter en temps réel les performances des sites et la consommation des foyers, tout en proposant des pistes d’amélioration de l’efficacité opérationnelle ;
- D'assurer le déploiement et l’évolution des pico-réseaux, leur montée en gamme avec des offres pertinentes, ainsi que la personnalisation des modèles économiques selon la hausse de la quantité d’énergie disponible.
EcoStruxure™ est l’architecture et la plateforme de système ouverte, interopérable et compatible IoT (Internet des Objets) de Schneider Electric. EcoStruxure™ apporte davantage de valeur en termes de sécurité, de fiabilité, d’efficacité, de durabilité et de connectivité. EcoStruxure™ s’appuie sur les avancées en matière d’IoT, de mobilité, de détection, de cloud, d’analyse et de cybersécurité pour offrir de l’innovation à tous les niveaux, des produits connectés aux applications, outils d’analyse et services, en passant par le contrôle périphérique. EcoStruxure™ est présente dans plus de 480 000 installations, avec le soutien de plus de 20 000 intégrateurs de systèmes, et connecte plus de 1,5 million d’actifs.
EcoStruxure, au coeur d'un projet de micro-reseau dans l'Uttar Pradesh
EcoStruxure™ for Energy Access a déjà fait ses preuves sur un micro-réseau de Malhpur, dans l’Uttar Pradesh, un état au nord de l’Inde où 54% des foyers sont toujours sans électricité. Ils dépendent de lampes à pétrole pour s’éclairer, avec peu de ressources pour recharger les téléphones mobiles.
Le micro-réseau de Malhpur, financé et géré par la fondation HCL (HCL est une multinationale IT indienne), donne accès aux habitants de Malhpur à une électricité fiable, passant du rêve à la réalité. La surveillance et la mesure des consommations et de la production d’électricité ont ainsi permis à HCL d’optimiser la gestion des pics de consommation. L’installation d’une cinquantaine de micro-réseaux de ce type est prévue, permettant d’alimenter ainsi en électricité 50 000 personnes dans plus de 63 villages isolés. La capacité solaire embarquée de ces micro-réseaux ira de 11 KWc à 55 KWc.
Pour ces foyers ruraux, le bénéfice des micro-réseaux est immédiat : là où la part de l’énergie représentait entre 20 et 25% de leurs revenus, elle n’est plus que de 15 à 20% désormais. Au-delà du rechargement des téléphones mobiles, de l’éclairage des maisons et commerces, la montée en puissance de ces micro-réseaux va donner de nouvelles perspectives de développement avec l’alimentation de pompes à eau ou de moulins pour décortiquer le riz. L’électrification des écoles et des centres de soins jusque-là hors-réseaux a, d’ores et déjà, un impact immense sur la qualité de vie de ces personnes.
[1] KiloWatt Crête, unité de mesure de puissance d’une installation dans des conditions standardisées : orientation idéale, pas d’ombre…