Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, encourage les Français à s’équipe d’onduleurs pour se prémunir de l’impact de baisses de tension et de coupures électriques.
Face au risque de pénurie d’électricité auquel la France pourrait faire face lors de l’hiver 2022-2023, RTE a prévenu envisager des coupures de deux heures maximums lors des pics de consommation ou encore une baisse de 5 % de la tension sur le réseau électrique. Ces coupures comme ces variations de tension représentent des risques pour certaines installations. En effet, les composants électroniques sensibles aux problèmes électriques font partie de tous les appareils que nous utilisons quotidiennement, à la maison comme au bureau, et dont nous ne pouvons plus nous passer.
Les particuliers doivent pouvoir télétravailler en toute sécurité et assurer une connexion Internet ou encore passer l’hiver au chaud et maintenir leur système de chauffage en fonctionnement. Et les professionnels, ont besoin de gérer et d’accéder aux stocks de marchandise, de continuer à prendre des appels téléphoniques, mais aussi d’enregistrer les commandes de clients en toutes circonstances, même en cas de coupure d’électricité. Pour ce faire, les uns comme les autres peuvent s’appuyer sur les multiples capacités des onduleurs.
Savoir comment se protéger
Or il apparaît que les Français sont loin de connaître les solutions s’offrant à eux. En effet, une étude portant sur les risques de désagréments électriques liés aux usages d’équipements électroniques en France réalisée par YouGov* pour Schneider Electric montre que, si deux tiers des Français (63 %) pensent que la France pourrait connaitre des coupures de courant en raison d’une production trop faible, une proportion équivalente ne sait pas bien comment s’en protéger : deux tiers d’entre eux (65%) n’ont pas connaissance des solutions pour se prémunir des problèmes électriques.
Les Français ne sont pourtant pas épargnés par les désagréments électriques : plus d’un tiers (35%) d’entre eux ont déjà connu des désagréments électriques ayant entrainé des nuisances. Avec un environnement quotidien de plus en plus saturé par les appareils électroniques (ordinateurs, smartphones, box internet, maison domotique / système de sécurité, etc.), ils sont près d’un Français sur deux (47%) à penser être davantage exposés à ces désagréments qu’auparavant. Et un tiers des Français (31%) se dit prêt à investir entre 100 et 300 euros dans un équipement leur permettant de se prémunir des principaux risques désagréments liés aux problèmes électriques.
« Cette enquête inédite révèle un réel décalage entre les craintes des Français, les désagréments qu’ils subissent au quotidien et leur niveau d’information en termes de solutions existantes, » souligne Pierre-Antoine Louvot, gérant d’offre spécialiste onduleurs chez Schneider Electric France.
Les multiples atouts des onduleurs
L’onduleur, aussi appelé batterie de secours, est un dispositif électronique qui permet de protéger les appareils contre les risques électriques : les variations de tension (surtensions, foudre et sous-tensions) avec la régulation de tension, les coupures et microcoupures de courant avec le passage sur batterie. En mode normal, il alimente les appareils avec le réseau tout en garantissant une tension de qualité. En cas de coupure, l’onduleur puise son énergie dans sa batterie pour fournir sans aucune interruption de l’électricité de haute qualité.
« L’onduleur représente une réponse à la fois simple et totalement adaptée à nos modes de vie actuels. Il permet de protéger tout le matériel sensible comme nos écrans, consoles de jeux, alarmes, box internet et domotique… et de prendre le relais dans les cas de coupures de l’alimentation. Il est pourtant encore mal connu du grand public » martèle Hélène Macela-Gouin, Directrice Secure Power pour Schneider Electric France.
Ces appareils sont simples et peu onéreux ; entre 60 et 120€. Le choix du modèle dépendra de la puissance de l’équipement à protéger, de son usage et de l’autonomie souhaitée (la plupart tiennent les deux heures de coupures envisagées par RTE).
Ils peuvent être achetés auprès d’un professionnel de l’électricité ou directement sur la Boutique en ligne Schneider Electric.
En savoir plus sur les onduleurs
*Méthodologie : L'enquête a été réalisée sur auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatives de la population adulte française. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov, du 21 au 23 janvier 2022.