El objetivo de cualquier programa de abastecimiento energético con éxito: contratos, proveedores y momento adecuados. No importa si compra la energía en casa o recurre a un tercero, necesita los contratos de energía más ventajosos, conocer sus oportunidades de energía, incluidas las opciones de energía empresarial renovable y la confianza en el proceso de generación del presupuesto de su energía. Una estrategia de gestión exhaustiva de energía diseñada solamente para usted hará que esté en condiciones de cumplir esos objetivos.
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/29307/900/Bundle_cutsheet_v9_SCREEN-IC-490x490.jpg)
Mejorar el rendimiento con la energía como un activo
Aprenda a mejorar su rendimiento empresarial con la energía como un activo.
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/29840/900/5-simple-strategies-IC-490x490.jpg)
Cinco formas sencillas para encontrar ahorros de energía
Todavía hay tiempo para cumplir con el objetivo de ahorro energético de este año. Tómese cinco minutos para explorar estas sencillas formas de reducir el gasto energético.
Exploramos todas sus opciones de abastecimiento de energía
En Schneider Electric, nuestros asesores de energía supervisan continuamente la dinámica del mercado para identificar oportunidades de abastecimiento estratégico. Debido a que las dinámicas del mercado cambian, podemos adaptar nuestro enfoque y otorgarle asesoramiento en consecuencia. Nuestros expertos en consultoría energética le ayudarán a emplear un enfoque de administración de energía activo, ya que son capaces de derribar los silos operativos y de ampliar su estrategia de aprovisionamiento energético para incluir proyectos de eficiencia energética y operaciones sostenibles.
Obtenga ahorro de energía y certeza de los costos
La transacción de compra de productos básicos está al final del proceso. Sin embargo, un verdadero ahorro de la energía comienza en la primera etapa de planificación. Su estrategia de gestión de energía establece el escenario para el ahorro de energía y la certeza de costos que se extienden mucho más allá de la adquisición de energía.
Lograr un mayor éxito energético y de sostenibilidad
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Visualizar los datos
![Piezas del vehículo en la fábrica de automóviles](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Hacer uso eficiente de la energía
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)