Cada día, las condiciones cambian en los mercados energéticos a nivel mundial. Cientos de factores alrededor del mundo pueden causar que los precios experimenten un aumento pronunciado, que caigan o que se mantengan estables. La imprevisibilidad es la desventaja de la volatilidad. La ventaja de la volatilidad es que el movimiento de mercado crea oportunidades de mercado. La parte difícil es encontrar inteligencia en todos los datos. La parte fácil es encontrar un experto que lo haga por ti.
![smoke coming out of the nuclear power plant](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/235794/900/184117959-1800x900.jpg)
Lograr calefacción sin carbono en Europa
Modificar la manera en que calefaccionamos los hogares y empresas de Europa para reducir la emisión de carbono es vital para alcanzar las metas de reducción de carbono.
![large solar panel in sunny daylight](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/235341/900/AEM-IC-1800x900.jpg)
Inicie su viaje activo
Las empresas que adoptan un enfoque activo y unificado hacia la sostenibilidad y la administración energética serán más competitivas.
Encontramos inteligencia en los datos del mercado energético
Los asesores de energía de Schneider Electric van más allá de la simple recopilación de datos. Nuestro equipo global de Research & Analytics sintetiza volúmenes de datos para proporcionar la verdadera inteligencia del mercado energético a sus partes interesadas. La verdadera fuerza de Schneider Electric se encuentra en el análisis global es sus operaciones a nivel mundial.
Logre ahorros de energía con la acción oportuna
Cuando su organización está expuesta a la volatilidad del mercado, debe equilibrar esta volatilidad con el pronóstico actual y planificar para el futuro. Solo así se puede actuar con rapidez y de forma intencionada para captar todas y cada una de las oportunidades para ahorrar energía.
Lograr un mayor éxito energético y de sostenibilidad
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Visualizar los datos
![Piezas del vehículo en la fábrica de automóviles](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Hacer uso eficiente de la energía
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)