Muchas estructuras de cargo de los mercados de productos básicos se basan en estructuras con base en monopolios y tarifas, lo que deja a los clientes con una limitada gama de opciones. Sin embargo, el aumento de los cargos no relacionados con los productos básicos impulsados por el cambio climático y las presiones legislativas, significa que las organizaciones se enfrentan más que nunca al desafío de encontrar todas las oportunidades de ahorro de energía disponibles.
![An old age lady talking to someone on a phone call](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/235902/900/Manage_Hidden_Energy_Costs-IC-1800x900.jpg)
El verdadero costo de la energía
Los costos ocultos de la energía pueden ahorrarle miles en facturas de servicios públicos. Aquí le explicamos cómo.
![worker working on electrical wires](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/236735/900/infographic_Energy_Bill-IC-1800x900.jpg)
¿De qué se compone su factura?
Los componentes de las facturas de energía están cambiando; con el enfoque puesto en más que el producto, aquí hemos detallado las diferentes partes que se deben considerar.
Descubrimos creativos métodos de ahorro de energía y optimización de costos
Nuestra experiencia muestra que el ahorro de energía se puede encontrar en muchos lugares. La mayoría de nuestros clientes cuentan con un potencial significativo para recuperar sobrecargos históricos, seguidos de errores de facturación, así como la posibilidad de efectuar reducciones de los costos mediante la optimización de las estructuras de cargos.
Logre un ahorro de energía sin escatimar en esfuerzos
No importa dónde tenga centros ni qué proveedores atienden sus mercados, despreocúpese, ya que la mejor tarifa para cada uno de sus centros está a su disposición. Nuestros expertos en tasas de productos básicos saben cómo aprovechar su patrón de uso con utilidades para los términos del contrato o las estructuras de tasas más ventajosas. Sabemos que están ansiosos por controlar los costos operativos. Es por eso que nuestro enfoque exhaustivo no escatima en esfuerzos, y encontrará todas y cada una de las oportunidad para ahorrar energía.
Lograr un mayor éxito energético y de sostenibilidad
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Visualizar los datos
![Piezas del vehículo en la fábrica de automóviles](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Hacer uso eficiente de la energía
![Texto alternativo predeterminado](https://www.se.com/cr/es/assets/v2/789/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)