FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v4.0 for Windows & Linux 対応OS表 [サポート終了バージョン]
本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
紹介先のリンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
・特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応 PowerChute Network Shutdown v4.0 for Windows & Linux
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
紹介先のリンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
・特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
(2017年5月12日現在)
PowerChute Network Shutdown v4.0 for Windows & Linux
PowerChute Network Shutdown v4.0 Standard Edition
OS | Edition | CPU | JREバージョン* | IE | MS Edge | Firefox | Chrome | 備考 | ||
Windows | ||||||||||
Windows Server 2016 *1 | Datacenter, Standard (Core & Full) Essentials | x64 | JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | ||||
Windows Storage Server 2016 | x64 | 11 | ○ | ○ | ||||||
Windows Server 2012 R2 *1 | Datacenter, Standard, Essentials, Foundation (Full, Core) | x64 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | |||||
Windows Storage Server 2012 R2 | Standard, Workgroup | x64 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | |||||
Windows Server 2012 *1 | Datacenter, Standard | x64 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | |||||
Datacenter Server Core, Standard Server Core | x64 | JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | |||||
Essentials, Foundation (Full) | x64 | JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | |||||
Windows Storage Server 2012 | Standard, Workgroup | x64 | 11 | ○ | ○ | |||||
Windows Small Business Server 2011 | Standard, Essentials (SP1適用済) | x64 | 11 | ○ | ○ | |||||
Windows Server 2008 R2 *1 | Datacenter, Enterprise, Standard (Core, Full) Foundation (SP1適用済) | x64 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | |||||
HPC Server (SP1適用済) | ||||||||||
Windows Storage Server 2008 R2 | Standard, Essentials (SP1適用済) | x64 | 11 | ○ | ○ | |||||
Windows Server 2008 *1 | DataCenter, Enterprise, Standard (Core, Full) (SP2適用済) | x86/x64 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | |||||
Windows Small Business Server 2008 | SP2 | x64 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | |||||
Windows 10 | Home, Pro, Enterprise, Education | x86/x64 | JRE 1.7.0_80 JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | ○ | |||
Windows 8.1 | Basic/Standard, Enterprise & Professional | x86/x64 | JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | ||||
Windows 7 | Enterprise & Professional (SP1) | x86/x64 | ○ | ○ | ||||||
Linux | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux *2 | 7.0 *4 | x86/x64 | JRE 8.0 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | *3 | |||
7.1/ 7.2 *4 | x86/x64 | JRE 1.7.0_79 JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | *3 | ||||
6.0, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 *4 | x86/x64 | JRE 1.7.0_76 JRE 8.0 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | *3 | ||||
6.7 *4 | x86/x64 | JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | *3 | ||||
5.10, 5.11 *5 | x86/x64 | JRE 8.0 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | *3 | ||||
Oracle Linux | 6.5 Basic Server / Web Server *6 | x64 | JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | ||||
Oracle VM | Oracle VM Server 3.3.2 *7 | x64 | JRE 1.7.0_80 JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | ||||
SuSE Linux Enterprise Server *2 | 11.0 (SP3) | x86/x64 | JRE 8.0 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | *8 | |||
Ubuntu *2 | Ubuntu Server 12.04 | x86 | JRE 8.0 | 11 | ○ | ○ | ||||
Ubuntu Server 12.10 | x86 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ | ||||||
Ubuntu Server 13.04 | x64 | 8, 9, 10, 11 | ○ | ○ |
・ 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・ JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。
*1 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。
この場合、Virtualization版をインストールしてください。
*2 サイレントインストールのサンプルスクリプトに誤りがあるため、ダウンロードページより修正版を入手してください。
*3 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。KVMが有効になっている場合はx64のみサポートします。
*4 KVMではホストシャットダウン時に仮想マシンがシャットダウンしません。
仮想マシンシャットダウンについてはこちらのRed Hat社のサイトを参照してください(英語)。
*5 SELinuxが有効になっているとインストールに失敗します。詳細はこちらのページを参照してください。
*6 Unbreakable Enterprise Kernel、Red Hat Compatible Kernel対応
*7 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。
詳細はこちらのページを参照してください。
*8 x64では、Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
・ JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。
*1 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。
この場合、Virtualization版をインストールしてください。
*2 サイレントインストールのサンプルスクリプトに誤りがあるため、ダウンロードページより修正版を入手してください。
*3 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。KVMが有効になっている場合はx64のみサポートします。
*4 KVMではホストシャットダウン時に仮想マシンがシャットダウンしません。
仮想マシンシャットダウンについてはこちらのRed Hat社のサイトを参照してください(英語)。
*5 SELinuxが有効になっているとインストールに失敗します。詳細はこちらのページを参照してください。
*6 Unbreakable Enterprise Kernel、Red Hat Compatible Kernel対応
*7 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。
詳細はこちらのページを参照してください。
*8 x64では、Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
公開先:Schneider Electric 日本
添付
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: