シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

1. はじめに

Schneider Electricは、プライバシーと個人情報の保護を真剣に考えています。これには、お客様のブラウジング体験を強化し、パーソナライズするために使用する技法や技術に関する透明性の提供が含まれます。これらの中には、お客様が当社のWebサイトを訪問する際にお客様のデバイス上クッキーを配置し、実行された処理活動があります。

Schneider Electricがクッキーおよび同様のテクノロジーに対して行っている取り組みについて説明します。当社のWebサイトにアクセス、当社のモバイルアプリを使用、当社のオンライン広告やEメールを見た時に、クッキー、ピクセルタグ(Webビーコンとも呼ばれる)、ブラウザー分析ツール、サーバーログなどのテクノロジーを使用して情報を収集します。これらの技術を以下に説明します。

2. クッキーやその他の類似技術とは何ですか?

クッキーについて

クッキーとは英数字のテキストファイルの形式で表される小さな情報です。クッキーはウェブページサーバー、基本的にはWebサイトを運営するコンピューターによって生成され、インターネットユーザーのハードドライブやデバイスに配置されます。

クッキーに含まれる情報はサーバー上で生成され、ユーザーがオンラインサービスをホストするサイトを訪れるときに利用されます。

類似技術

Schneider Electricは、次のような類似のテクノロジーを使用します。

簡素化を目的として、クッキーおよび同様の技術はすべて、本通知で「クッキー」と呼びます。

3. クッキーの寿命

クッキーには特定の寿命があります。クッキーの寿命とは、特定のデバイス上にそのクッキーがどれくらい存在するかを表します。

4. クッキーに関する情報を収集し、使用しているのは誰ですか?

Schneider Electricが配置し、アクセスするクッキーは「ファーストパーティクッキー」と呼ばれます。当社のサードパーティベンダーがクッキーを配置してアクセスした場合、「サードパーティクッキー」と呼ばれます。

ファーストパーティのクッキーを通じて収集された個人データは、関連するWebサイトまたはアプリケーションの発行者として、または関連するデータプライバシー通知に記載されているSchneider Electricの子会社が管理します。このクッキーに関する通知、またはSchneider Electricによる個人情報の保護方法についてご質問がある場合は、以下のサイトからデータ保護オフィスにお問い合わせください: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com。お客様のデータ保護に関する権利とその権利行使の方法の詳細については、当社の「 プライバシーポリシー」をご覧ください。

サードパーティのクッキーを通じて収集された個人データは、そのサードパーティのプライバシーポリシーの対象となります。サードパーティのプライバシーポリシーへのリンクは、当社のクッキーバナーにある[クッキー設定の変更]からアクセスできます。

したがって、当社のWebサイトを閲覧し続ける前に、どのクッキーを受け入れるか、または拒否するかを情報に基づいて選択できるよう当社のWebサイトのクッキーバナー、および関連するすべてのクッキーとプライバシーポリシーを注意してお読みください。特定のクッキーカテゴリおよびサードパーティベンダーの選択は、当社のクッキーバナーにある[クッキー設定の変更]のオプションを使用して行うことができます。

Googleアナリティクスに関連する特定の通知

Schneider Electricは、Googleアナリティクスから提供されたクッキーを使用し、ユーザーが当社のサイトおよびアプリケーションを操作する方法を分析しています。Googleアナリティクスは、当社のWebサイトが配置するファーストパーティのパフォーマンスとターゲティングクッキーを利用して、Webサイト訪問者に関する情報を提供します。Googleまたはその関連会社DoubleClickは、お客様が他のWebサイトおよびアプリケーションを訪問する際に、当社のWebサイトが配置するクッキーを認識する場合があります。お客様および当社Webサイトの利用に関する個人情報は、米国のサーバー上のGoogleに送信され、保存される場合があります。

Googleアナリティクスを通じて収集された情報の収集、使用、および共有の方法の詳細については、「Googleプライバシーポリシー」と「Google クッキーポリシー」をご覧ください。

Schneider Electricは、Googleアナリティクスを使用してユーザーが当社のサイトおよびアプリケーションとどのように相互作用するかを分析しています。Schneider Electricは、お客様のプライバシーおよび個人情報を保護するために、技術的および法的な両方で複数の対策や管理を採用しています。例えば、EUベースのプロキシサーバーの使用、匿名化、データ暗号化などです。ブラウザーにGoogleアナリティクス広告をインストールすることで、Googleアナリティクスの使用を防ぐことができます。Googleアナリティクスとプライバシーの詳細については、ここ または、お客様のクッキー設定の下で統計クッキーを参照してください。

5. クッキーは何に使われますか?

クッキーは様々な手法に用いられる場合があります。その中には、Webサイトへの訪問に関する情報を入手できるようにすることも含まれています。この情報は、ユーザーにいくつかの機能を提供し、サイトをよりユーザーフレンドリーにするために役立てることができます。クッキーは、既存の顧客や見込み客の理解を深め、顧客情報を強化するために使用されることもあります。これには、オンラインでのターゲティングや広告目的で使用するさまざまなデバイスやブラウザーに、ユーザーを関連付ける場合も含まれます。使用されるクッキーのカテゴリと目的の詳細については、クッキーバナーにある[クッキーの設定]を確認してください。カテゴリ別に並べ替えられたクッキーのリストと、その目的の説明が表示されます。

6. クッキーはどのようにして管理できますか?

当社のWebサイトは、必要なクッキーを自動的にお客様のデバイスに配置します。当社のクッキーバナーにある[クッキー設定の変更]を使用して、配置された不必要なクッキーおよびSchneider Electric用のクッキーを管理することができます。

Schneider Electricがお客様の個人データを販売することはありませんが、お客様が米国にお住まいの場合、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)を含む特定の地域法で定義されているように、マーケティング目的の第三者クッキーの使用は情報の共有または「販売」に該当する可能性があります。最新のブラウザの多くは、米国側のWebサイトで認識されるグローバルプライバシー管理(GPC)設定をサポートしています。設定またはブラウザ拡張機能で有効にすると、GPCはこれらのWebサイトにオプトアウトの設定を送信し、お客様が個人情報を「販売」しないことを望んでいることを通知します。特定のブラウザーで有効にする方法など、GPCの詳細については、https://globalprivacycontrol.org/にアクセスしてください。

Googleアナリティクスのオプトアウトブラウザアドオン

Webサイトの訪問者が自分のデータをGoogleアナリティクスによって使用できないようにするために、GoogleはサポートされているバージョンのGoogleアナリティクスのJavaScript(analytics.js、gtag.js)を使用するWebサイト用に、Googleアナリティクスのオプトアウトブラウザアドオンを開発しました。

オプトアウトする場合は、Webブラウザーのアドオンをダウンロードしてインストールします。Googleアナリティクスのオプトアウトアドオンは、Chrome、Safari、Firefox、Microsoft Edgeと互換性を持つように設計されています。機能させるには、オプトアウトアドオンがお使いのブラウザーに正しく読み込まれ、実行できる必要があります。Googleのオプトアウト機能と、ブラウザアドオンを正しくインストールする方法はこちらでご確認ください。

7. クッキーのカテゴリ

8. デバイスにクッキーを保持する期間。

各クッキーに適用されるデータ保持期間は、[クッキーの設定]のメニューをクリックすると使用可能なクッキーの説明に示されます。

9. 自分のユーザー設定はどのくらいの期間保持されますか?

当社は、クッキーの配置に関するお客様のユーザー設定を最長6ヶ月間記憶します。つまり、6か月ごとにクッキーバナーが表示され、お客様のユーザー設定を確認するように求められる場合があります。

10. 誰がクッキーから収集されたデータを受け取ることができますか?

Schneider Electricに加え、サードパーティベンダーがクッキーを使用してお客様の個人データを受信する場合があります。これらのベンダーは、[クッキーの設定]のクッキーのカテゴリにリストされています。

11. クッキーを通じて収集されたデータはEU外に転送される可能性はありますか?

ファーストパーティクッキーによるデータ転送の条件に関する情報については、「プライバシーポリシー」をご覧ください。ただし、第三者のクッキーを通じて個人データを収集する場合、[クッキーの設定]の各クッキーのカテゴリーで利用可能なリンクをクリックすることにより、個人プライバシーポリシーを参照する必要があります。

12. お客様の権利

当社がファーストパーティクッキーを通じて収集するデータに関するお客様の権利に関する情報およびクッキーの使用方法については、「プライバシーポリシー」をお読みください。サードパーティクッキーを通じて収集された個人データに関しては、[クッキーの設定]にある利用可能なリンクをクリックしてサードパーティのプライバシーポリシーを参照する必要があります。

この通知は2023年9月1日に更新されました