undefined undefined
{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

Network Management Cardの設定を他のカードにコピーする方法

このページでは、Network Management Cardの設定内容を他のカードにコピーする方法について説明しています。

【対象製品】
Network Management Card 3 - AP9640J, AP9641J
Network Management Card 3の機能が組み込まれた下記の製品を含む

Network Management Card 2 - AP9630J, AP9631J
Network Management Card 2の機能が組み込まれた下記の製品を含む:
Smart-UPS Online (SRT),
2G Metered/Switched Rack PDUs (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX),
ACDA901, ACRC301H, ACRC301S Cooling Units等
【説明】
Network Management Cardの設定内容は、config.ini に保存されています。
このファイルをコピーして使用することで、他のNetwork Management Cardに設定を移行することができます。

設定内容のコピーは以下の手順で行います。
  1. 設定済みのNetwork Management Cardからconfig.iniファイルをダウンロードする
  2. ダウンロードしたconfig.iniファイルを必要に応じて修正する。
  3. 修正済みのconfig.iniファイルを目的のNetwork Management Cardにアップロードする


(注意点)
・IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、Boot Modeは他のカードに適用されません。
カードのMACアドレスがconfig.iniファイルの[override]キーワードに保存されており、
config.iniファイルがどのカードからダウンロードされたものか識別します。
これにより、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、Boot Modeは無効とし、
これらの項目は他のカードからのiniファイルの設定は反映させません。

・ ユーザ名 (User Name)、パスワード (Password) 、認証フレーズ (Authentication Phrase) は
Config.iniにはセキュリティー上、保存されておらずコピーされません。

・ いくつかのUPSのモデルでは、出力電圧、周波数、Transfer Rangesはコピーされません。
詳細はFA273658 を参照してください。

・ PowerChute Network Shutdownをご使用しており、かつNetwork Management Card 2 の AOS v6.8.0もしくは
Network Management Card 3 をご利用をされている場合には、
ソフトウェアとカードの通信を確立するため移行後に認証フレーズの登録が必要です。
詳細は FAQ000206975 を参照してください。

・ その他の注意事項についてもFA273658 を参照してください。

・ Network Management Card 2とNetwork Management Card 3の間でConfig.iniは



方法1 WEB UIを使用する (推奨)
[対象製品]
・Network Management Card 3
・Network Management Card 2 ファームウェアバージョン v6.x
の場合にはWebブラウザーでアクセスし、メニュー画面から移動してファイルをダウンロード、アップロードします。

1. Network Management Cardからconfig.iniファイルをダウンロードする

1. Webブラウザーより、IPアドレスまたはホスト名を入力しNetwork Management Cardにアクセスします
2. Network Management Cardにログオンします
3. Configuration ▼ (設定) → General (全般) → User Config File (ユーザー設定ファイル)に移動します
4. Download (ダウンロード)ボタン をクリックしてください

01
Webブラウザーで設定しているダウンロード先にConfig.iniファイルがダウンロードされます。
必要に応じてダウンロードしたconfig.iniファイルをテキストファイルで開き、設定値を変更してください。


2.他のNetwork Management Cardに修正済みの設定ファイルをアップロードする
上書き用の修正済みのconfig.iniをNetwork Management Cardにアップロードするには、
以下の手順を実行してください。

設定を上書きしたいNetwork Management Cardにログオンします
  1. ログオン後、Configuration ▼ (設定) → General (全般) → User Config File (ユーザー設定ファイル)に移動します
  2. メニューからアップロードするconfig.iniファイルを選択します
  3. ファイルを選択し、[Apply](適用)ボタンをクリックするとアップロードが開始されます

・ アップロード後ログアウトが必要な設定項目があります。
スクリーンの右上に黄色のバナーが大きく表示されている場合、ログオフしてください。
カードのリブート後設定が適用されます。
(Network Management Cardのみのリブートです。機器の動作に影響はありません)


以上です。

上記の (注意点) を参照し、config.iniファイルの上書きでは移行されない項目を確認し、
必要に応じて設定してください。


方法2 CUIでダウンロード, アップロード
[対象製品]
・Network Management Card 2 ファームウェアバージョン v3.x.xまたはv5.x.x
の場合にはFTPを使用します。
・Network Management Card 3, Network Management Card 2 v6.xで出荷されたカード
ではデフォルト設定でFTPが無効になっています。
FTPを有効にするか、もしくはターミナルソフトウェアでSCPで、
config.iniファイルのダウンロード、アップロードが可能です。


ターミナルソフトウェアでファイルをダウンロードする場合
Network Management Card 2 v5.x以下の場合のFTPの手順は以下の通りです。

1. ダウンロード
ファイルをダウンロードしたNetwork Management Cardにアクセスします

  1. コマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行します。
ftp<スペース><Netowrk Management CardのIPアドレス>
例: ftp> ftp 102.168.0.50
  1. Network Management Cardに設定された管理者ユーザーアカウントを用いてログインします。
  2. "bin"と入力し、バイナリー転送モードにします。また、"hash"と入力すると転送状況を表示することができます。
  3. 以下のコマンドを実行し、ファイルをダウンロードします。
get<スペース>config.ini
注: ダウンロードしたconfig.iniファイルはローカルマシンの作業フォルダに保存されます。
  1. 転送が終了したら"bye"と入力し、セッションを終了します。
必要に応じてダウンロードしたconfig.iniファイルをテキストファイルで開き、設定値を変更してください。

2. アップロード
アップロードしたいNetwork Management Cardにアクセスします

1. コマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行します。
ftp<スペース><Network Management CardのIPアドレス>
  1. Network Management Cardに設定された管理者ユーザーアカウントを用いてログインします。
  2. "bin"と入力し、バイナリー転送モードにします。また、"hash"と入力すると転送状況を表示することができます。
  3. 以下のコマンドを実行し、ファイルをアップロードします。
put<スペース>config.ini
  1. 転送が終了したら"bye"と入力し、セッションを終了します。
以上です。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: