{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
APCブランドUPSとIBM AS/400およびIBM i (IBM Power Systems)を組合わせでのシンプルシグナリングを利用したシャットダウン
AS/400および iBM i (IBM Power Systems)用の専用ケーブルを使用してUPSと接続することで、
シンプルシグナリングを利用したOS標準機能により、バッテリー運転にあわせてシャットダウンを実行できます。

【対象ケーブル】
AP98275 - UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBM i (IBM製品用UPS管理シリアルケーブル)

【対象UPS】
Smart UPS SMT/SMXシリーズ
Smart-UPS SRTシリーズ
Smart-UPS RTシリーズ (SUTDを除く) : 販売終了
SecureUPSシリーズ : 販売終了
Smart-UPS SU/SUAシリーズ : 販売・サポート終了

AP98275は IBMシステム用のケーブルセットになります。
ケーブルの種類および注意事項については下記をご確認ください。
IBMシステム用ケーブル AP98275の製品構成

対応ケーブル表
IBM サーバ 対応ケーブル *1
IBM AS/400
9402, 9404 モデル 940-0006
新しい 9402モデル、およびすべての 9406 モデル 940-0031
IBM i
POWER 5
POWER 6
940-0031
IBM f/c 1827*2 アダプター
POWER 7 940-0031
IBM f/c 1827*2 アダプター
IBM f/c 3930アダプター (RJ45接続ポート用)
POWER 8
POWER 9
940-0031
IBM f/c ECCF
UPSコミュニケーションサポートがない Power Systems 940-0031
IBM f/c 1827 *2 アダプターおよび f/c 3930アダプター
(サーバモデルによります)

変換アダプター 940-3000とあわせ、5877および58293等の
IBM拡張ドロワーを使用
*1 それぞれの IBMサーバモデルに対応するケーブルが必要になります。
Smart-UPS LCD SMTシリーズおよびSMXシリーズは変換アダプタ 940-3000を使用します。

*2 IBM f/c 1827の代わりに、940-0274ケーブルが使用できます。
ただし、940-0274を使用した場合、UPS検出信号を受け取ることができません。

[ 940-0031とIBM f/c ECCF使用時の注意点 ]
940-0031とIBM f/c ECCF の構成を利用する場合、Power8・9側におけるUPS通信接続・切断の信号検知は、
940-0031とIBM f/c ECCF 接続部の接続、切断で検知しています。
・UPS本体と940-0031接続部の接続、切断では検知されません。
・940-0031をUPSに接続する際には、940-0031コネクタにUPS刻印があるほうをUPS本体に接続してください。

IBM f/c 1827アダプタ、IBM f/c 3930アダプタ (RJ45接続ポート用)、IBM f/c ECCFの入手方法についてはIBM社にお問い合わせください。

公開日 2018年7月2日
更新日 2019年7月24日

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
製品群:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品:
製品群: