{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Network Shutdown v4.3 for Windows & Linux 対応OS表

PowerChute Network Shutdown v4.3 for Windows & LinuxでサポートされるOS一覧です。

PowerChute Network Shutdown v4.3 for Windows & Linux :
・ 64ビットアプリケーションのため、64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています
32ビットOSにはインストールできません。
・ 実行環境としてJavaバージョンOpenJDK 11.0.1 ( https://jdk.java.net/11/ )がバンドルされています。
・ 実装されているJREアップデートツールによりサポートされているJREのバージョンのアップデートに対応します。

対応Webブラウザー:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox

(2024年11月12日現在)


PowerChute Network Shutdown v4.3 for Windows & Linux

OSバージョンエディションOpenJRE *7 検証
Windows Server
*1 *2
Windows Server 2022
Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Essentials
11 GA
12 GA
13 GA
14 GA
15 GA
16 GA
17 GA
18.0.1.1
19 GA
20 GA
21 GA
Windows Server IoT 2022 (For Storage) Standard, Workgroup
Windows Server 2019 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Essentials
Windows Server IoT 2019  (For Storage) Standard, Workgroup
Windows Server 2016 Version 1709
Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core
Windows Server 2016 Standard, Essentials
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core
Windows Server 2012 R2 *8 Standard, Datacenter
Standard Server Core,
Datacenter Server Core
Windows Server 2012 *8
Standard,
Standard Server Core
Datacenter,
Datacenter Server Core
Windows Server 2008 R2 *8
Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Enterprise,
Enterprise Server Core,
Foundation (SP1)
Windows
Storage Server
Windows Storage Server 2016
Standard 11 GA
12 GA
13 GA
14 GA
15 GA
16 GA
17 GA
18.0.1.1
19 GA
20 GA
21 GA
Workgroup
Windows Storage Server 2012 R2 *8 Standard, Workgroup
Windows Storage Server 2012 *8 Standard, Workgroup
Windows Windows 11 Home, Pro, Enterprise,
Pro for Workstations,
Education, Pro Education
11 GA
12 GA
13 GA
14 GA
15 GA
16 GA
17 GA
18.0.1.1
19 GA
20 GA
21 GA
Windows 10 Pro, Pro for Workstations
(IoT) Enterprise 2019 LTSC,
(IoT) Enterprise 2016 LTSB
Windows 8.1 *8
Pro, Enterprise
Windows 7 *8 Professional, Enterprise
Red Hat
Enterprise Linux
*3
RHEL 9.4 11 GA
12 GA
13 GA
14 GA
15 GA
16 GA
17 GA
18.0.1.1
19 GA
20 GA
21 GA
RHEL 9.3
RHEL 9.2
RHEL 9.1
RHEL 9
RHEL 8.9
RHEL 8.8
RHEL 8.7
RHEL 8.6
RHEL 8.5
RHEL 8.4
RHEL 8.3
RHEL 8.2
RHEL 8.1
RHEL 8
RHEL 7.9
RHEL 7.8
RHEL 7.7
RHEL 7.6
RHEL 7.5
RHEL 7.4
RHEL 7.3
RHEL 7.2
RHEL 7.1
RHEL 6.10 *8
RHEL 6.9 *8
RHEL 6.8 *8
SuSE Linux *4
SuSE Linux Enterprise Server 15,
15 SP1, 15 SP2, 15 SP3, 15 SP4 *5
11 GA
12 GA
13 GA
14 GA
15 GA
16 GA
17 GA
18.0.1.1
19 GA
20 GA
21 GA
SuSE Linux Enterprise Server
12 SP3, SP4
Ubuntu 20.04, 20.04.3, 20.04.4, 22.04
(Server/Desktop)
11 GA
12 GA
13 GA
14 GA
15 GA
16 GA
17 GA
18.0.1.1
19 GA
20 GA
21 GA
19.10 (Server/Desktop)
18.04 (Server)
16.04 (Server/Desktop)
Oracle VM *6
Oracle VM 3.4.6 11 GA
12 GA
13 GA
14 GA
15 GA
16 GA
17 GA
18.0.1.1
19 GA
20 GA
21 GA


*1 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、
仕様変更されている場合を除き同OSエディションで対応しております。
*2 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。
この場合、Virtualization版をインストールしてください。
*3 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
KVM使用時のゲストOSのシャットダウンについてはFAQのFA296347 を参照してください。
*4 Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
*5 OSシャットダウン実行後、PowerChuteを自動起動させるためにはシステムツールパッケージを
インストールする必要があります。詳細はFAQのFA366166 を参照してください。
*6 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。
詳細はFAQのFA53567 を参照してください。
*7 OpenJDKの脆弱性に関する問題と推奨の対策があります。詳細はFAQ000239365 を参照してください。
*8  OSのサポート終了に伴い、弊社ソフトウェアにおいてもサポートを終了いたしました。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: