PowerChute Network Shutdown v4.3 for Virtualization :
・ 64ビットアプリケーションであり、64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。
対応Webブラウザー:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox
【ライセンス数のカウント方法】
ライセンスはシャットダウンするノード数分のPowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要となります。
PowerChute Network Shutdownを管理サーバとしてWindows物理マシンにインストールする場合は、
管理サーバの分もPowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要です。
(2024年11月12日現在)
PowerChute Network Shutdown v4.3 for Virtualization
OS | バージョン | エディション | OpenJRE*6 | 検証 *1 |
Azure Stack HCI | 22H2 | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 19 GA 20 GA 21 GA | ○ | |
21H2 | ||||
Hyper-V Server | Hyper-V Server 2016 | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 19 GA 20 GA 21 GA | ○ | |
Hyper-V Server 2012 R2 *8 | ||||
Hyper-V Server 2012 *8 | ||||
Hyper-V Server 2008 R2 *8 | ||||
Windows Server *2 | Windows Server 2022 |
Stadard,
Standard Server Core, Essentials, Datacenter,
Datacenter Server Core, (Hyper-V, Storage Space Directを含む) | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 19 GA 20 GA 21 GA | ○ |
Windows Server IoT 2022 (For Storage) | Standard, Workgroup | ○ | ||
Windows Server 2019 | Standard, Standard Server Core, Essentials, Datacenter, Datacenter Core (Hyper-V, Azure Stack HCIを含む) | ○ | ||
Windows Server IoT 2019 (For Storage) | Standard, Workgroup | ○ | ||
Windows Server 2016 Version 1709 |
Stadard,
Standard Server Core, Datacenter,
Datacenter Server Core | |||
Windows Server 2016 | Stadard, Essentials | ○ | ||
Standard Server Core,
Datacenter (Hyper-V, Storage Space Directを含む) | ||||
Windows Server 2012 R2 *8 | Stadard, Datacenter | ○ | ||
Standard Server Core
Datacenter Server Core
(Hyper-Vを含む) | ||||
Windows Server 2012 *8 |
Stadard,
Standard Server Core Datacenter,
Datacenter Server Core (Hyper-Vを含む) | |||
Windows Server 2008 R2 *8 |
Stadard,
Standard Server Core Enterprise,
Enterprise Server Core Datacenter,
Datacenter Server Core Foundation (SP1)
(Hyper-Vを含む) | |||
Windows Storage Server | Windows Storage Server 2016 | Standard | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 19 GA 20 GA 21 GA | ○ |
Workgroup | ||||
Windows Storage Server 2012 R2 *8 | Standard, Workgroup | |||
Windows Storage Server 2012 *8 | Standard, Workgroup | |||
VMware *7 |
ESXi 8.0, | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 19 GA 20 GA 21 GA | ○ | |
ESXi 7.0, | ○ | |||
ESXi 6.7, 6.7 u1, u2 *4, u3 *8 | ○ | |||
ESXi 6.5, 6.5 u1, u2, u3 *8 | ○ | |||
ESXi 6.0, 6.0 u1b, u2, u3, u3a *8 | ○ | |||
Nutanix | AHV - AOS 6.5.3, 6.5.4 *5 | 11 GA 12 GA 13 GA 14 GA 15 GA 16 GA 17 GA 18.0.1.1 19 GA 20 GA 21 GA | ○ | |
AHV - AOS 6.5, 6.5.1, 6.5.2 *5 *8 | ○ | |||
AHV - AOS 5.5, 5.6, 5.10, 5.10.5, 5.10.10, 5.15, 5.15.5, 5.20 *5 *8 | ○ | |||
ESXi -
AOS 6.5.4 / ESXi 7.0 u3c, u3m AOS 6.5.3.5 / ESXi 7.0 u3c
AOS 5.8.2, 5.10 / ESXi 6.5.0
AOS 5.10.5 / ESXi 6.5 u2, u3, ESXi 6.7 u1, u2, u3 AOS 5.10.10 / ESXi 6.7 u3 AOS 5.15 / ESXi 6.7 u3, ESXi 7.0, 7.0 u1, u2 AOS 5.20 / ESXi 7.0 u1, u2, u3 AOS 5.20.4 /ESXi 7.0 u3 | ○ |
*1 表のリストにあるシステムはすべてサポート対象です。 〇が記載されているものは、弊社で動作検証済みです。
*2 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き同OSエディションで
対応しております。
*3 ESXi 7.0 Update 1以降でvCLSを制御する方法については FA415985 を参照してください。
*4 ESXi 6.7 Update 2でPowerChute仮想アプライアンスを使用する場合は、VMwareによるパッチを適用する必要があります。
詳細は FA380702 を参照してください。
*5 Nutanix AOS 5.20, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4では、
正常にシャットダウンさせるために修正プログラムを適用する必要があります。詳細は FAQ000233122 を参照してください。
*6 OpenJDKの脆弱性に関する問題と推奨の対策があります。詳細はFAQ00023936 を参照してください。
*7 vMAを含めた環境では、ESXi7.0以降の環境にデプロイしてご使用ください。
PowerChute仮想アプライアンスをESXi 7環境にデプロイしてご使用ください。
*8 OSサポート終了に伴い、サポートを終了いたしました。