FAQを参照する
Smart-UPS (SU/SUAシリーズ) 警告音概要
本コンテンツは販売・サポート終了のSmart-UPS SUシリーズ, Smart-UPS SUAシリーズの警告音(アラーム音)の種類とその内容についての説明です。
【対象製品】
Smart-UPS SUAシリーズ : 販売・サポート終了 *1
Smart-UPS SUシリーズ : 販売・サポート終了
【説明】
Smart-UPS SUシリーズ, Smart-UPS SUAシリーズではバッテリー運転を知らせる2種類とバッテリーの交換時期、
バッテリーの未接続、過負荷状態の警告があります。
そのアラームの種類とそのアラームの際の確認するLEDと警告内容についての説明です。
例: Smart-UPS SUAシリーズ ラックマウント2Uモデルのフロントパネル
【ご注意】
サポート期間が終了した製品です。
安全のためにご使用を中止し、後継機種にお買い替えください。
Smart-UPS SUAシリーズはSUA750RMJ1UB, SUA3000RMXLA3Uを除き、
販売終了から10年以上経過し、製品のサポートを終了させていただいております。
Smart-UPS SUシリーズ, SUAシリーズの製品サポート期間はご購入日から5年です。
製品サポート期間は設計上の標準使用期間とお考えいただき、
継続してご使用しなければならない特別なご事情の場合を除き、
製品購入時期が不明の製品、長期間使用していなかった製品を含め、
製品サポート期間を経過した製品はUPS本体を新規お買い替えくださるようお願いいたします。
参考: APC UPS 後継機種型番一覧
APCブランド製品を新規にご購入いただくと
ご使用中のUPSを無料でお引き取りするプログラムを用意しております
Trade-UPS - UPS買い替えプログラム
なお、バッテリー交換された場合にも、ご使用されるなかで製品の動作に不調、異常があった場合には
製品故障が疑われますので、製品のご使用をただちに中止してください。
【説明】
警告音の種類
1. バッテリー運転 2. ローバッテリー 3. 要バッテリー交換 4. バッテリー未接続 5. 過負荷状態 6. その他 |
以下、これら警告音の音の種類と示す内容となります。下図、オレンジの点がアラーム音、種類を示します。
1. バッテリー運転
アラーム音 : 30秒おき 0.5秒間隔で4回 (バッテリー運転: ピッ,ピッ,ピッ,ピッ の後、30秒間 無音 の繰り返し) |
・点灯するLED :
・アラーム内容 : バッテリー運転
UPSがバッテリー運転して電源出力している状態です。
UPSが入力電源に停電、ノイズ等の何らか電源障害を感知したことでバッテリーから電力を供給しています。
[対処方法]
入力電源になにかしらの電源障害が発生していることが考えられます。
停電、またはノイズ、電圧低下など電源障害を検知することで、
UPSはバッテリー運転に切り替え負荷機器に安定した電源を供給します。
頻繁にUPSがバッテリー運転に切替る環境ではUPSが必要なバッテリー容量を蓄積することができない場合があります。
その際にはバッテリー運転の作動時間、頻度や時間帯で電源障害を引き起こしている原因をつきとめ
UPSの入力電源が安定するように商用電源の見直し、感度設定の変更が必要です。
停電、またはノイズ、電圧低下など電源障害を検知することで、
UPSはバッテリー運転に切り替え負荷機器に安定した電源を供給します。
頻繁にUPSがバッテリー運転に切替る環境ではUPSが必要なバッテリー容量を蓄積することができない場合があります。
その際にはバッテリー運転の作動時間、頻度や時間帯で電源障害を引き起こしている原因をつきとめ
UPSの入力電源が安定するように商用電源の見直し、感度設定の変更が必要です。
2. ローバッテリー
アラーム音 : 0.5秒間隔で連続 (バッテリー運転中にピッ,ピッ,ピッ,ピッ,ピ・・ 細かな断続音) |
・点灯、点滅するLED :
・アラーム内容 : ローバッテリー状態
UPSがバッテリー運転が継続することでバッテリーの容量が低下して、
残り残量わずかになると(Low Battery)、 アラーム音が連続の断続音に変わります。
UPSがバックアップのためにバッテリー運転をするなかでバッテリーを消費することによって、
バッテリーの容量が低下しますが、バックアップのために必要とする設定された時間を
満たせなくなった状態をローバッテリーと定義しております。
この警告音はローバッテリーの状態を検知したことを示しています。
この警告が発せられますとバッテリーによるバックアップがまもなく終了、停止することを示します。
残り残量わずかになると(Low Battery)、 アラーム音が連続の断続音に変わります。
UPSがバックアップのためにバッテリー運転をするなかでバッテリーを消費することによって、
バッテリーの容量が低下しますが、バックアップのために必要とする設定された時間を
満たせなくなった状態をローバッテリーと定義しております。
この警告音はローバッテリーの状態を検知したことを示しています。
この警告が発せられますとバッテリーによるバックアップがまもなく終了、停止することを示します。
[対処方法]
電源障害が継続して発生しており、UPSはバッテリ運転を続けておりますが、
バッテリ容量の容量がわずかとなり、まもなく出力が停止することを警告しています。
商用電源を回復させるか、直ちに接続している負荷機器を停止してください。
この状態の場合になるとUPS電源管理ソフトウェア(PowerChute)をインストールしたコンピューターは
設定にかかわらずシャットダウンシーケンスに移行し、OSシャットダウンを実行し、安全に停止させます。
バッテリ容量の容量がわずかとなり、まもなく出力が停止することを警告しています。
商用電源を回復させるか、直ちに接続している負荷機器を停止してください。
この状態の場合になるとUPS電源管理ソフトウェア(PowerChute)をインストールしたコンピューターは
設定にかかわらずシャットダウンシーケンスに移行し、OSシャットダウンを実行し、安全に停止させます。
3. 要バッテリー交換
アラーム音 : 5時間おき 0.25秒間隔で1分間 (ピッ,ピッ,ピッ,ピッ,ピ・・ 細かな断続音を1分間、5時間周期) |
・点灯するLED :
・アラーム内容 : 要バッテリー交換
UPSのセルフテスト時にバッテリーの劣化を判断し、不合格になると要バッテリー交換LEDが点灯し、5時間おきに1分間のアラームを鳴らします。
・対処方法
セルフテストはUPSの電源投入時ならびにデフォルトで2週間に一度自動で行われます。
このセルフテストでバッテリーの劣化を検知した場合には5時間周期でアラームで警告します。
バッテリー充電LEDが5個点灯するまで充電を行った上で再度セルフテストを行っても点灯する場合、
電源障害時に期待されたバックアップを確保出来ない状態と考えられます。
バッテリーには寿命があり、バッテリーのコンディションはUPSのバックアップ時間に影響します。
Smart-UPS SUシリーズ, SUAシリーズはサポートを終了しております。
安全のためバッテリー交換ではなく、製品をお買い換えください。
このセルフテストでバッテリーの劣化を検知した場合には5時間周期でアラームで警告します。
バッテリー充電LEDが5個点灯するまで充電を行った上で再度セルフテストを行っても点灯する場合、
電源障害時に期待されたバックアップを確保出来ない状態と考えられます。
バッテリーには寿命があり、バッテリーのコンディションはUPSのバックアップ時間に影響します。
Smart-UPS SUシリーズ, SUAシリーズはサポートを終了しております。
安全のためバッテリー交換ではなく、製品をお買い換えください。
4. バッテリ未接続
アラーム音 : 2秒間隔 継続 (ピッ, ピッ, ピッ, ピッ, ピ・・ 2秒間隔、 要バッテリー交換LED点滅) |
・点滅するLED :
・アラーム内容 : バッテリー未接続
バッテリーのコネクタが物理的に外れている状態が考えられます。
バッテリー運転でバックアップできない状態のバッテリーの性能低下の場合にもバッテリー未接続のアラームで警告します。
バッテリー交換など、バッテリーを取り外した際にも、その間はこのアラーム、警告を発します。
バッテリー運転でバックアップできない状態のバッテリーの性能低下の場合にもバッテリー未接続のアラームで警告します。
バッテリー交換など、バッテリーを取り外した際にも、その間はこのアラーム、警告を発します。
[対処方法]
バッテリーコネクターをご確認ください。
また、バッテリーの性能が低下し、電圧が保てない場合にもUPSがバッテリー未接続と判断します。
バッテリーの接続に問題がない場合にはバッテリーもしくはバッテリーチャージャーの故障が考えられます。
UPSがバッテリーバックアップが出来ない状態です。
Smart-UPS SUシリーズ, SUAシリーズはサポートを終了しております。
安全のためバッテリー交換ではなく、製品をお買い換えください。
また、バッテリーの性能が低下し、電圧が保てない場合にもUPSがバッテリー未接続と判断します。
バッテリーの接続に問題がない場合にはバッテリーもしくはバッテリーチャージャーの故障が考えられます。
UPSがバッテリーバックアップが出来ない状態です。
Smart-UPS SUシリーズ, SUAシリーズはサポートを終了しております。
安全のためバッテリー交換ではなく、製品をお買い換えください。
5. 過負荷状態
アラーム音 : 連続音 (ピッーー 連続音、 過負荷LED点灯) |
・点灯するLED :
・アラーム内容 : 過負荷状態
UPSに接続されている装置がUPSの最大出力容量を超えている場合にアラームがなります。
[対処方法]
負荷機器を減らし、最大消費電力がUPSの最大出力容量を超えないように機器を接続してください。
接続している負荷が少ないにも関わらず、このアラームで機器停止した場合、負荷機器を接続してないうえで本警告音が継続して発生している場合には
商用電源の電圧不足、内部故障等が考えられることから、電源を入れずUPSの使用をただちに中止してください。
6. その他
アラーム音 : 1回
UPS本体の正面パネルのオンボタン/オフボタンで電源のオン/オフを行う際に(短時間)1回音が鳴ります。
ソフトウェア、アクセサリのNetwork Management Card にてアラームテストを行った場合にテスト動作音として 全LEDを点灯させ、2秒間アラーム音を鳴らします。
警告音について:
ソフトウェアまたはアクセサリのNetwork Management Cardを用いることで警告音を解除することが可能です(*1)。
警告音はUPSの状態を通知する大切な手段のひとつとなりますので解除せず運用いただくことを推奨いたします。
(*1) 製品により解除出来る項目は異なります。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: