動作中のSmart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズの電源出力を停止する方法についての説明です。
Smart-UPS LCDシリーズでは、誤った操作で容易に電源出力停止を防ぐため、
スイッチを一定時間押す動作を保持する、もしくはメニュー操作による手順が必要な設計になっております。
電源出力を停止する際には、以下の手順で操作します。
| SMT, SMXシリーズの LCD, 操作ボタン配置 | SMT1K2RJ1U, SMT1200RMJ1Uの LCD, 操作ボタン配置 |
【方法1】 On/Offボタンのみでの操作
UPSフロントパネル 上図 ① の
電源ボタン (On/Offボタン)を約8秒間押し続けてください
押し続けてビープ音が鳴ったらOn/Offボタンから手を放してください。
UPSの出力が停止します。
【方法2】 メニュー選択で出力停止
出力を行っている運転状態にてUPS フロントパネルの① の
電源ボタン (On/Offボタン)を一度押してください
ディスプレイに停止に関する選択項目が表示されますので、メニューから選択して停止してください。
電源ボタン (On/Offボタン)を一度押してください
ディスプレイに停止に関する選択項目が表示されますので、メニューから選択して停止してください。
Turn Off 選択メニュー:
| 表示項目 | 説明 |
| Turn Off UPS: No | キャンセル |
| Turn Off UPS: Yes | 電源停止を実行するためのメニューに移行します。 出力を停止する場合には、こちらを選択し、エンターを押してください。 |
Turn Offの実施に関する選択メニューについて、
・④ UPボタン、⑤ DOWNボタンで適用したい項目を選択
・③ ENTERボタンで実行してください。
選択した項目に沿ってキャンセルもしくはUPSの出力が停止します。
注: 出力の操作を予定しているものではなく、誤って出力 On/Offボタンを押してしまった場合には、
表示されている"No"の状態でEnterボタンを押して頂くか、"ESC"ボタンを押してください。
TurnOff表示モードが解除されます。
Yesを選択、エンターを押したら、下記から電源オフ、リブートの種類を選択してください。
停止方法選択項目 :
| 表示項目 | 説明 |
| Off-Use Delay | 停止待機時間後、UPSの出力をオフにします |
| Off-No Delay | 即時UPSの出力をオフにします |
| Reboot-Use Delay | 待機時間後、UPSがリブート動作を行います |
| Reboot-No Delay | 即時UPSがリブート動作を行います |
| No Action | キャンセル、停止動作をせず、メニューから抜けてステータス画面に戻ります |
・Delay - 停止待機時間は工場出荷時は90秒に設定されています
公開先: Schneider Electric 日本