FAQを参照する
バッテリー交換手順 APC ES (BE550G-JP) : サポート終了製品
APC ES 550 (型番: BE550G-JP) のバッテリー交換手順について説明します。
【ご注意】
サポート期間が終了した製品です、
安全のために後継機種に新規お買い替えください。
APC ES 550 (型番: BE550G-JP) は、
2010年 ~ 2017年まで販売していた製品で、製品サポートを終了させていただきました。
お手持ちの製品のご購入、使用開始時期をご確認ください。
交換用バッテリーキットはそれぞれ 型番: APCRBC122Jは、引き続きご購入いただけますが、
本製品のサポート期間はご購入日から5年です。この製品サポート期間は設計上の標準使用期間とお考えいただき、
購入時期が不明の製品、長期間使用していなかった製品を含め、5年大きくを経過した製品は、
バッテリー交換ではなく、本体のお買い替えくださるようお願いいたします。
参考: APC UPS 後継機種型番一覧
また、バッテリー交換いただき、ご使用されるなかで
製品の動作に不調、異常があった場合には製品故障が疑われますので、製品のご使用を中止してください。
【はじめに】
APC ES 550 (型番: BE550G-JP) の交換用バッテリーキットは型番: APCRBC122J となります。
バッテリー交換時にはUPSに接続されている負荷機器を停止し、すべてコンセントから外して作業ください。
*本モデルはホットスワップに対応しておりません。
● 製品外観
本体写真: BE550G-JP バッテリー写真: APCRBC122J
製品名: APC ES 550
【バッテリー交換手順】
● バッテリーの取り外し
1. UPS本体に接続されている負荷機器のコンセントをすべて取り外したのち、電源を切って商用電源からUPSの入力ケーブルを抜きます。
次にUPSの底面が上側になるように置きます。
2. バッテリーカバーのツメを押し込んでからスライドさせて取り外してください。
3. バッテリーの両端から出ている引き出しラベルを両手で持ち、端子が見えるまでバッテリーを持ち上げます。
4. プラス(+)端子に接続してある赤いケーブルを外します。電源スイッチを2~3回押して放電します。
同じくマイナス(-)端子に接続してある黒いケーブルを取り外して、バッテリーを取り出します。
● 新しいバッテリーの装着
5. 新しいバッテリーを本体に半分程度挿入し、黒いケーブルをマイナス(-)端子に、もう一方の赤いケーブルをプラス(+)端子に接続します。
6. バッテリーをゆっくりと入れていきます。
バッテリー交換手順は以上となります。
交換後のバッテリーは、およそ24時間で充電が完了します。十分に充電してからご使用を再開してください。
なお、UPS本体のコンセントに商用電源が来ていれば、電源On, Offにかかわらずバッテリーの充電を開始します。
----------
【交換後の使用済みバッテリーについて】
・交換後の使用済みバッテリーについては、弊社で承っております。
送料元払い(お客様負担)となりますが、事前の申し込みや処理費用は不要です。
購入したバッテリーキットの梱包箱は捨てずに取り外したバッテリーの送付時にご利用ください。
参考: APC UPS 使用済みバッテリー発送方法
本モデルは販売終了から5年以上経過しており、サポートを終了させていただきました。
UPS本体の耐用年数は日本電機工業会による指針にて約5-6年と定義されており、
耐用年数が経過している機器は正常に動作しているものであっても今後の安定性や信頼性の低下が懸念される時期であることから、
次回バッテリー交換の際には、機器を安全に保護していただくためバッテリー交換ではなく本体をお買い替えくださるようお願いいたします。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: