Современные шинопроводы – это высокотехнологичное оборудование для передачи и распределения электрической энергии на напряжение до 1 кВ, состоящие из неизолированных или изолированных проводников, изоляторов и конструкций.
Компания Schneider Electric является первопроходцем в производстве шинопроводов: первые линии были смонтированы в 1965 г. и до сих пор эксплуатируются.
Предложение Schneider Electric охватывает всю широту возможностей применения этого типа оборудования. В линейке присутствуют осветительные шинопроводы от 25 до 40А, распределительные шинопроводы с медными и алюминиевыми проводниками, номиналом от 160 до 6300A и от 40 до 5000A соответственно. Также предложение включает отводные блоки различного конструктива и установленного внутри блока аппарата защиты на номиналы от 16 до 1250A.
Преимущества шинопровода перед кабелем:
Преимущества шинопроводов Schneider Electric
Шинопроводы с мировым признанием
Шинопроводы Canalis и I-Line спроектированы таким образом, чтобы эффективно работать в связке с другим оборудование Schneider Electric, использующимся для распределения электроэнергии и автоматизации производственных процессов. Совместные испытания, которые проходит это оборудование, гарантируют легкость интеграции разных решений на объекте при реализации комплексных проектов, максимальную эффективность и длительный период эксплуатации.
Отличительные особенности шинопроводов Schneider Electric:
• Компактный размер.
• Биметаллические пластины (медь и серебро) в местах соединений секций.
• Кожух шинопроводов производится из электрогальванизированной стали, покраска выполняется с применением порошковых технологий (полиэстер, эпоксидные смолы с электростатическими добавками).
• В качестве изоляции шин шинопровода используется сертифицированная плёнка Mylar компании DuPont.
• Соединительные блоки с использование болтов со срывной головкой гарантируют необходимый момент затяжки болтовых соединений, минимальное время монтажа и количество монтажного персонала.
• Конструкция отводных блоков исключает возможность неправильного их монтажа на шинопровод и обеспечивает повышенную надёжность соединений за счёт подпружиненных контактных зажимов.