Большинство современных компаний по-прежнему сталкиваются с проблемами данных, которые ограничивают их подход к использованию энергии и устойчивому развитию. Вам необходимы точные, полные данные для обеспечения прозрачности, ускорения процесса принятия решений и улучшения результатов по всему предприятию.
![person using a smartphone](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/244109/900/portable_bd-IC-1800x900.jpg)
Наступает эра управления цифровыми данными
В цифровом мире стремительно расширяется доступ к данным. Хорошая стратегия для сбора и понимания того, что данные являются ключевыми.
![man looking at computer screen with stats chart](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/235267/900/536907965x2-1800x900.jpg)
Максимальная окупаемость инвестиций в корпоративные данные
В мире удаленного взаимодействия вам необходима аналитическая информация в любое время и в любом месте. Удаленная аналитика и оптимизация максимально увеличивают объем корпоративных данных.
Использование решений на основе ИИ по консультированию в рамках программ в области энергетики и устойчивого развития
ИИ позволяет компаниям получать больше пользы от своей базы данных для точного и подробного анализа в качестве основы для своей стратегии в области энергетики и устойчивого развития. Оптимизируйте корпоративное потребление ресурсов и их сокращение с помощью совместных интеллектуальных средств ИИ и экспертов. Мы внедряем индивидуальные методы сбора и агрегирования данных, обеспечивая точность и надежность данных, помогая вам уверенно принимать обоснованные решения.
Полноценная совместная работа со всеми заинтересованными лицами
Всем вашим внутренним и внешним заинтересованным сторонам для выполнения их индивидуальных задач нужны данные корпоративной отчетности по устойчивому развитию и энергопотреблению. Данные в Resource Advisor, нашем удостоенном наград облачном программном обеспечении для управления энергопотреблением, подойдут для любой аудитории.
Достижение успеха в вопросах энергопотребления и устойчивого развития
![Бизнесмен с мобильным телефоном в офисном здании](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/49952/900/175137931-490x490.jpg)
Покупайте энергию более рационально
![Автомобильные запчасти на заводе-изготовителе](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Эффективное использование энергии
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)
Стимулируйте устойчивое развитие
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)