Цель любой успешной программы закупок электроэнергии — правильные контракты, правильные поставщики, правильный выбор времени. Вне зависимости от того, покупаете ли вы электроэнергию самостоятельно или через третьих лиц, вам нужны наиболее выгодные контракты на электроэнергию, анализ возможностей при ее закупках, в том числе из корпоративных возобновляемых источников, и уверенность в процессе формирования энергетического бюджета. Комплексная стратегия управления энергопотреблением, разработанная специально для вас, позволит вам достичь этих целей.
Мы изучаем все варианты закупок электроэнергии
В компании Schneider Electric наши консультанты по вопросам энергетики постоянно следят за динамикой рынка, чтобы выявить стратегические возможности снабжения. При изменении динамики рынка мы адаптируем наш подход и даем вам соответствующие советы. Наши консультанты по вопросам энергетики помогут вам в использовании активного подхода к управлению энергопотреблением, разбирая операционные завалы и включая в стратегию закупок электроэнергии проекты повышения энергоэффективности и устойчивого производства.
Обеспечение энергосбережения и экономической определенности
Операция по закупке ресурса происходит в конце процесса, но энергосбережение начинается на ранней стадии планирования. Ваша стратегия управления энергопотреблением определяет возможности экономии энергии и затрат, которые выходят за рамки закупок электроэнергии.
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Визуализация данных
![Автомобильные запчасти на заводе-изготовителе](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Эффективное использование энергии
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)