Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Решения для систем управления зданием

Альтернативный текст по умолчанию

Здания малого и среднего размера (до 10 000 м²)

Управление энергоснабжением в промышленности – руководитель предприятия использует программное обеспечение для мониторинга энергоснабжения в многоэкранном режиме.

Крупные здания (более 10 000 м²)

Всё, что необходимо вашей системе управления зданием

Приложения, аналитика и службы для зданий

Представляем вашему вниманию серию услуг, лидирующих в отрасти и предоставляемых на объектах или посредством цифровой связи, для повышения производительности, эффективности и надежности вашего здания и его систем, а также для комфорта присутствующих в здании людей. Постоянно получайте актуальные сведения при помощи приложений, аналитики и служб, построенных с учетом передового опыта, профессионального взгляда на процессы и технологии прогнозирования.

Управление граничным оборудованием зданий

Современным интеллектуальным зданиям требуется простая интеграция всех систем, доступ к новейшим устройствам, подключенным к Интернету вещей, а также среда, обеспечивающая безопасность здания и находящихся в нем людей. Платформа EcoStruxure Building разработана с учетом стандартных отраслевых открытых протоколов и содержит сертификаты BTL для всех системных компонентов аппаратного и программного обеспечения SmartX.
  • ПО StruxureWare для управления инфраструктурой зданий
  • Пограничный сервер SmartX
  • EcoStruxure Security Expert
  • EcoStruxure Building Expert

Оборудование с функциями сетевого взаимодействия для зданий

Продукты с возможностью подключения к сети являются неотъемлемой частью EcoStruxure Building – открытой инновационной платформы для зданий от Schneider Electric. Они помогают эффективно использовать здание и обеспечить комфорт находящихся в нем людей. Интеграция оборудования, подключаемого к сети, с помощью стандартных отраслевых протоколов обеспечивает готовность зданий к будущему и упрощает адаптацию и внедрение новых технологий.
Альтернативный текст по умолчанию

Программное обеспечение EcoStruxure Building Advisor

Альтернативный текст по умолчанию

Контроллер SmartX IP и датчики для жилых помещений SmartX