Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Решение

EcoStruxure Building Advisor Упрощение обслуживания вашего здания. EcoStruxure Building Advisor предоставляет важную аналитическую информацию об эксплуатации здания благодаря постоянному мониторингу систем и выявлению неисправностей для автоматического устранения недостатков инфраструктуры здания. > Подробнее
EcoStruxure Workplace Advisor Оптимизируйте свои офисы и расширьте возможности сотрудников за счет этого набора адаптивных цифровых услуг и мобильных приложений, которые помогают создавать интеллектуальные офисы. Оптимизируйте использование пространства, повысьте уровень комфорта и удовлетворенность сотрудников, увеличьте производительность и сократите затраты на обслуживание. > Изучить решения для интеллектуальных офисов

EcoStruxure Building Advisor

Посмотрите, как EcoStruxure Building Advisor обеспечивает фактическое влияние на эксплуатационные расходы, уровень комфорта для пользователей и стоимость активов на протяжении всего срока эксплуатации здания.
 

Решение

EcoStruxure™ Building Operation – это открытая инновационная платформа для зданий, которая безопасным образом обеспечивает обмен данными как с системами Schneider Electric, так и со сторонними системами энергоснабжения, освещения, ОВиКВ, пожарной профилактики, безопасности и управления рабочим пространством для создания интеллектуальных зданий будущего.
Выполнять мониторинг и управлять системами здания теперь очень удобно – благодаря доступу в любое время, из любой точки мира и с любого мобильного устройства.

Преимущества

Это программное обеспечение с поддержкой IP предназначено для экосистемы всего здания с простой интеграцией устройств, других систем здания и облачных сервисов, обеспечивая производительность и пропускную способность, необходимую для небольших зданий, предназначенных для крупных и сложных предприятий с множеством объектов.
Программное обеспечение EcoStruxure Building Operation и его инструменты визуализации нового поколения позволяют клиентам лучше управлять и оптимизировать активы здания за счет более полного анализа, более высокой эффективности инженерных решений, а также сертификации в области кибербезопасности и соответствия требованиям. • Повышение эффективности: до 30% • Ускорение ввода в эксплуатацию: до 20% • Масштабирование: в 10 раз для управления крупными и рассредоточенными объектами

Программное обеспечение EcoStruxure Building Operation

Получите больше информации об EcoStruxure Building Operation уже сегодня.
Узнайте больше

Решение

• Поддержка протокола IP на уровне помещения, что позволяет легко добавлять больше датчиков и устройств, не нуждаясь в новой сети • Система легко расширяется от управления ОВКВ до освещения и жалюзи и передает контроль в руки пользователей! • Простая адаптация к запросам на изменение планировки объекта без необходимости замены системы управления зданием
• Дополнительные услуги на основе Интернета вещей, такие как автоматическое обнаружение и диагностика неисправностей, анализ пространства и навигация с использованием существующей инфраструктуры • Более быстрый, гибкий и безопасный опыт работы с сетью для пользователей здания • Экономия времени и денег за счет повышения эффективности эксплуатации и энергопотребления

Приложение EcoStruxure Building Engage Comfort

Повысьте уровень удовлетворенности пользователей и продуктивность работы, предоставив сотрудникам возможность индивидуально настраивать рабочую среду со смартфона.
Приложение Engage Comfort: • Возможность индивидуального управления системой ОВКВ, освещением и жалюзи в соответствии с индивидуальными предпочтениями • Простая интеграция с мобильными устройствами на базе iOS и Android • Оснащение для поддержки будущих связанных услуг и других возможностей для пользователей, таких как поиск маршрута и навигация

Датчики для жилых помещений SmartX

Достижение идеальных условий в помещении на основе индивидуальных предпочтений никогда не было таким простым и привлекательным. Датчики для жилых помещений SmartX обеспечивают управление системой ОВКВ и удобное сенсорное управление освещением и жалюзи в одном устройстве.
Наши изящные новые корпусы датчиков помещения Optimum SmartX имеют стеклянную сенсорную поверхность и гладкую окантовку в черном, белом и матовом белом цвете, улучшая эстетику любого помещения.

Мобильное приложение контроллера eCommission SmartX

Установщики систем могут работать быстрее и минимизировать перерывы в повседневной работе. Это удобное приложение сокращает время ввода в эксплуатацию RP-C и обеспечивает гибкость выполнения проектов в соответствии с вашими потребностями и расписанием. Фактически, установка может начаться даже до налаживания сетевой инфраструктуры!
Мобильное приложение eCommission SmartX также генерирует отчеты, проверяет установки и записывает результаты испытаний, чтобы группа обслуживания вашего объекта всегда знала о состоянии системы здания.

Решение

Программное обеспечение EcoStruxure Energy Expert позволяет управлять электрическими системами в некритических областях применения электрических сетей, а также контролировать и оптимизировать все подконтрольные здания с помощью общего системного интерфейса.
Опыт компании Schneider в области управления электропитанием поможет вам обеспечить работоспособность электрической сети, повысить осведомленность о качестве электроэнергии и улучшить отчетность об использовании.

Программное обеспечение EcoStruxure Energy Expert

Повысьте эффективность использования энергии и контролируемость, одновременно обеспечивая доступность электроэнергии и повышая ее качество. Оптимизируйте работу систем вашего здания на протяжении всего срока его эксплуатации.
Загрузить брошюру
Business people looking at energy efficiency plans, field service

Решение

Security Expert превращает большие объемы информации в защищенные, настраиваемые данные для анализа и оптимальной производительности системы.
Безопасный просмотр функций системы на предприятии с любого устройства. Экономия времени за счет одновременного применения обновлений продукта для всей установки.

Ваша первый шаг к обеспечению безопасности здания

Защитите пользователей и имущество вашего здания с помощью интегрированного решения по контролю физического доступа и обнаружению проникновений, которое объединяет инфраструктуру безопасности и системы управления зданием.
Подробнее

Контроллеры SmartX IP

Расширьте возможности открытой инновационной платформы EcoStruxure Building с помощью комплексной IP-системы, применяя беспрепятственную масштабируемость и гибкие топологии. Передача данных от подключенного к сети оборудования, встроенная система безопасности и расширение возможностей для диагностики и немедленного устранения неисправностей. Подробнее о контроллерах SmartX IP
С помощью мобильного приложения можно легко настроить все функции контроллеров SmartX IP и быстро подготовить их к работе. Дополнительные датчики для жилых помещений SmartX для взаимодействия с контроллерами представляют собой удобные, универсальные решения «всё в одном» для измерения температуры, влажности, концентрации углекислого газа и движения.

Actassi

Структурированные кабельные системы
Обеспечьте вашей системе управления зданием и системе сетевых кабелей простую установку и быстрое развертывание с помощью единого решения. Наши решения для физической сетевой инфраструктуры обеспечивают эффективное использование информационного оборудования, а также надежность и масштабируемость на всех участках объекта.
Узнайте больше об Actassi
Альтернативный текст по умолчанию
 

Решение EcoStruxure™ Security Expert

Альтернативный текст по умолчанию

EcoStruxure™ Building Advisor

Быстрые ссылки