Ako želite da vaš dom bude bezbedan, najvažnije je da obezbedite da su električni sistemi ispravni. Kako biste uživali u bezbednijem okruženju i neometanom snabdevanju električnom energijom, neophodno je da redovno nadograđujete instalacije. Sa vrhunskom tehnologijom koju nudi kompanija Schneider Electric, možete da ostvarite viši nivo bezbednosti svog doma i da bezbrižno uživate.
Činjenice
70 miliona
domova u Evropi nema bezbedne električne instalacije
40%
smrtnih slučajeva u električnim nezgodama kod kuće uključuje decu mlađu od 9 godina
350.000
ljudi doživi ozbiljne povrede usled električnog udara svake godine, i to samo u Ujedinjenom Kraljevstvu
12
ljudi pogine u kućnim požarima u Evropi svakog dana
50%
požara izazvano je neispravnim električnim instalacijama
5%
vrednosti kuće leži u vrednosti bezbednih električnih instalacija
Otkrijte osnove električne zaštite svog domaćinstva
Saznajte kako da zaštitite vaše kućne električne instalacije od kvarova kako biste smanjili rizik od smrtonosnih električnih udara, kućnih požara i prenapona.
Kako možete da učinite vaš dom bezbednijim?
Nadogradite svoju kućnu razvodnu tablu našim bezbednosnim uređajima za bolju zaštitu ljudi i elektronske opreme. Pratite naša uputstva za jednostavnu montažu.
Proizvodi za bezbedniji Otvara u novom prozoru
![Podrazumevani alternativni tekst](https://www.se.com/rs/sr/assets/v2/513/media/63991/900/Renovation-images_stores-IC-980x490.jpg)
Gde kupiti?
![Podrazumevani alternativni tekst](https://www.se.com/rs/sr/assets/v2/513/media/57101/900/Renovation-images_contact-IC-980x490.jpg)