Uslovi na globalnim tržištima energije menjaju se svakodnevno. Stotine faktora širom sveta mogu da dovedu do toga da lokalne cene skoče… ili padnu… ili da održavaju nivo. Nepredvidljivost je mana promenljivosti. Prednost promenljivosti je u tome što kretanja na tržištu stvaraju prilike. Težak deo je pronalaženje primenljivih informacija u svim tim podacima. Lak deo je da pronađete stručnjaka koji će to uraditi umesto vas.
![smoke coming out of the nuclear power plant](https://www.se.com/rs/sr/assets/v2/513/media/235794/900/184117959-1800x900.jpg)
Oslobađanje grejanja od ugljenika u Evropi
Oslobađanje grejanja domova i preduzeća od ugljenika ključno je za ostvarivanje evropskih ciljeva za smanjenje emisije ugljenika.
![large solar panel in sunny daylight](https://www.se.com/rs/sr/assets/v2/513/media/235341/900/AEM-IC-1800x900.jpg)
Započnite aktivno putovanje
Kompanije koje imaju aktivni, objedinjeni pristup održivosti i upravljanju energijom biće konkurentnije.
Pronalazimo upotrebljive informacije u podacima o tržištu energije
Savetnici za energiju kompanije Schneider Electric čine više od jednostavnog prikupljanja podataka. Naš globalni tim za istraživanje i analitiku analizira velike količine podataka kako bi uključenim stranama pružio prave podatke o tržištu energije. Prava snaga kompanije Schneider Electric na polju globalne analitike je u globalnom poslovanju.
Ostvarite uštedu na energiji pravovremenim delovanjem
Kada je vaša organizacija izložena uticajima promenljivosti tržišta, morate da uskladite tu promenljivost sa prognozom i da planirate za budućnost. Samo tako možete da reagujete brzo i namenski kako biste iskoristili svaku priliku za uštedu na energiji.
Ostvarite veći uspeh po pitanju energije i održivosti
![Podrazumevani alternativni tekst](https://www.se.com/rs/sr/assets/v2/513/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Vizuelizovanje podataka
![Automobilski delovi u fabrici](https://www.se.com/rs/sr/assets/v2/513/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Efikasno korišćenje energije
![Podrazumevani alternativni tekst](https://www.se.com/rs/sr/assets/v2/513/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)