Med Exxact designserie får du alla tänkbara funktioner för elinstallation, i samma genomtänkta design. Exxact-serien har skapats med moderna elinstallationer i åtanke. Denna kompletta designserie är vår mest populära och passar i nästan alla miljöer. Serien finns i en mängd olika färger och material från standard till exklusiva material. Med över 300 olika funktioner har Exxact det största utbudet på den nordiska marknaden.
Exxact designserie har allt från vägguttag, strömbrytare och dimrar till smarta funktioner som rörelsedetektorer, timers och annat som gör ditt hemmaliv enklare. Till exempel finns möjligheten att styra markiser eller belysning med uppkopplade produkter från Wiser-sortimentet med Exxact design. Exxact finns dessutom både för inomhus- och utomhusbruk, med över 300 olika funktioner.
Exxact kommer i fyra olika designvarianter; Primo, Design Solid och Basic. Exxact säljs både som kompletta enheter med insats och ram, eller separat där man först väljer insats (funktion) och sedan den ram man vill ha.
Fler resurser
![Woman sitting on a couch](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/130540/900/MK0341_inredningsguide-1-IC-2400x706.jpg)