Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Smarta hem med Wiser

Wiser är ett intuitivt system för smarta hem som låter dig styra lokalt eller på distans, direkt i mobilen eller via röststyrning. Upplev en enklare vardag samtidigt som ditt hem blir mer personligt. 

Med appen Wiser by SE kan du styra olika funktioner, oavsett var i världen du befinner dig. Du kan enkelt lägga in egna favoritinställningar (scenarier) och automationer utifrån till exempel schemaläggning, solens upp/nedgång och aktivering av en händelse. Det bidrar till ökad bekvämlighet, säkerhet och energibesparing. 

Wiser gateway är navet och huvudkontrollen för alla Wiser-enheter i hemmet. Den möjliggör översikt och styrning via appen Wiser by SE, med möjlighet till notiser och/eller larm.

Så här styr du Wiser
Exploded view of house showing Wiser smart home system and various possible applications

Ta det smarta hemmet till en ny nivå

Här presenterar vi en översikt av smarta hem-systemet Wiser som erbjuder marknadens bredaste portfölj av funktioner. 

Wiser är ett smart hemsystem med fokus på energieffektivisering, säkerhet och bekvämlighet i hemmet. Det finns ett brett utbud av funktioner som gör det möjligt att göra hela hemmet smart med både styrning och övervakning. Vi kommer kontinuerligt att lansera nya funktioner, vilket gör Wiser framtidssäkert och ger möjlighet att komplettera befintliga installationer.

Läs mer om produkterna inom Wiser

Några exempel på hur du kan använda Wiser

Sveriges smartaste slott med Wiser

Peter Esse visar hur du får kontroll över din elförbrukning

Inspiration till väckning med Wiser

Ökad säkerhet med Wiser

Undvik vattenskador med Wiser

Därför har Peter Esse installerat Wiser i hela hemmet

Stor genomgång om hur Wiser fungerar med Peter Esse

Populära funktioner

Nyheter

Styr elförbrukningen utifrån timpriset

Vi har integrerat Nord Pool i Wiser-systemet och det innebär att du kan styra din el baserat på spotpris, så kallad timprisstyrning. För att aktivera spotpris krävs en installerad energisensor (PowerTag) i elcentralen som låser upp Energicentret i appen. Då kan du se dagens spotpriser samt skapa automationer för hemmet baserat på spotpris-nivåer.
Wiser appen har nu stöd för iPad och Android-läsplatta

Stöd för läsplattor

Wiser by SE-appen har nu stöd för iPad och Android-läsplatta. Det innebär att appen anpassas efter enheten så att den kan visas större än tidigare. Att ha en läsplatta med appen gör att man till exempel kan ha en dedikerad kontrollenhet monterad på väggen för att styra funktionerna med enkel åtkomst för alla familjemedlemmar. Observera att det behövs ett eget konto-ID per inloggad enhet, vilket gör att läsplattan inte kan ha samma inloggning som används i mobilen.

Behöver du hjälp?

Produktväljare

Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

Begär en offert

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

Hjälpcenter

Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.

Hur du kan få ett smart och uppkopplat hem med hjälp av Wiser smarta hem-system

Med Wiser får du en fullständigt smart hemupplevelse. När Wiser gateway väl är installerat finns möjligheten att bygga ut Wiser-systemet genom hela hemmet. Bland annat kan du lägga till exempelvis golv- och bordslampor i belysningsstyrningen tack vare uppkopplade uttag som dessutom övervakar energikonsumptionen och säkerställer att kritiska elapparater är avstängda. Du kan även få ett tryggare hem med hjälp av IP-kameror för både inom- och utomhusbruk samt brandvarnare som enkelt kopplas upp mot Wiser.

Vad menas med en smart strömbrytare?

En "smart strömbrytare" är en elektronisk enhet som används för att kontrollera strömmen till belysning från en mobilapplikation, fjärrkontroll eller röstkommando via en röstassistent som Amazon Alexa eller Google Assistant. Dessa enheter ersätter eller kompletterar traditionella strömbrytare och ger användarna fördelar som ökad bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet. Här är några viktiga aspekter av smarta strömbrytare och varför man bör överväga att installera dem:

En smart strömbrytare öka bekvämligheten, säkerheten och energieffektiviteten i ditt hem. De ger dig möjlighet att ha full kontroll över dina apparater och belysning, oavsett var du är, och kan vara en viktig komponent i att skapa ett smart hem.

Vad är ett fjärrstyrt eluttag?

Ett fjärrstyrt eluttag, även kallat smart eluttag eller smart vägguttag, är ett uttag med möjlighet att fjärrstyra och övervaka elektriska apparater och enheter som är anslutna till det via en mobilapp. Här är några viktiga egenskaper och fördelar med fjärrstyrda eluttag:

Fjärrstyrda eluttag är användbara för att göra ditt hem eller kontor mer smart och anslutet. De ger dig möjlighet att hantera och automatisera din strömförbrukning på ett bekvämt sätt, vilket kan leda till ökad bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet.