De flesta dagens företag står fortfarande inför datautmaningar som begränsar deras energi- och hållbarhetsstrategier. Du behöver korrekta och fullständiga data för att möjliggöra transparens, påskynda beslutsfattandet och leverera resultat över hela företaget.
![person using a smartphone](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/244109/900/portable_bd-IC-1800x900.jpg)
Digital datahantering i förarsätet
I en digital värld växer tillgången till data snabbt. En bra strategi för att samla in och förstå att data är nyckeln.
![man looking at computer screen with stats chart](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/235267/900/536907965x2-1800x900.jpg)
Maximera avkastningen på företagsdata
I en uppkopplad värld behöver du kunskap när som helst, var som helst. Fjärranalys och optimering maximerar dina företagsdata.
Få AI-stödda rådgivningslösningar till dina energi- och hållbarhetsprogram
Med AI kan företag få ut mer värde från sin databas för korrekt och ingående analys som grund för sin energi- och hållbarhetsstrategi. Optimera företagets resursanvändning och minska den med hjälp av AI och experter. Vi implementerar anpassade datainsamlingsmetoder för att samla in och sammanställa dina data, vilket säkerställer korrekta och tillförlitliga data som hjälper dig att fatta välgrundade beslut med fullt förtroende.
Uppnå verkligt samarbete med alla intressenter
Både interna och externa intressenter behöver data från hållbarhets- och energirapporter som passar deras individuella mål. Den data som samlas in i Resource Advisor, vår prisbelönta, molnbaserade programvara för energihantering, fungerar för alla.
Nå större framgångar med energi och hållbarhet
![Affärsman använder mobiltelefon i kontorsbyggnad](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/49952/900/175137931-490x490.jpg)
Köp energi smartare
![Bildelar i en bilfabrik](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Använd energi effektivt
![Standardalternativtext](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)
Driv en hållbar tillväxt
![Standardalternativ text](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)