家庭能源管理系統(HEMS)在推動能源永續發展扮演關鍵角色。預計未來數年,HEMS市場將快速成長,主要是受到節約能源需求及善用現有資源趨勢所驅動。現在正是運用HEMS為打造更永續能源未來做準備的時候。
根據TechNavio研究人員最新報告,他們預測2019年HEMS市場規模將超過20億美元,年複合成長率高達26.8%。該公司《2015-2019年全球家庭能源管理系統市場》報告指出,HEMS市場包括五大產品類別:照明控制、自我監控系統和服務、可程式化溫控器、智慧型暖通空調控制器及進階中央控制器。
全球能源需求的預測
TechNavio能源工程部門產業分析師Sayani Roy指出,預計到2030年,全球能源需求將成長75%。Roy表示:「政府、公用事業和消費者必須積極採取行動,制定計畫和其他措施來減少能源消耗。」
歐洲市場的積極作為
在歐洲,這種積極作為包括大規模使用HEMS。TechNavio資深分析師Vishur Rai表示,歐盟預計到2020年將有80%人口使用智慧電錶,而智慧電錶是HEMS策略的關鍵組成部分。單單安裝智慧電錶,就能帶來優渥的投資報酬率。歐洲委員會能源與運輸研究所報告指出:「雖然成本估計不盡相同,但安裝智慧電錶系統的平均成本為每用戶200至250歐元,但每個電錶點的收益為天然氣160歐元和電力309歐元,且能節省3%的能源。」
公用事業與需量響應計畫
目前,公用事業公司約將1%的營收用於HEMS,透過能源控制面板、公用服務介面等與客戶互動。Roy說:「展望未來,他們應該能夠從HEMS系統中擷取大量數據,分析這些數據,並了解特定家庭的能源消耗模式。」當這一作法推廣至涵蓋上千戶家庭的區域層級時,公用事業就能掌握成千上萬個資料點,更清楚掌握何時為尖峰時段,以及可採取哪些行為和負載管理措施來減少用電高峰。這些數據還有助於確認如何最佳化滿足尖峰需求,例如善用再生能源或較潔淨能源如天然氣等。
節能潛力
此外,如果每個HEMS用戶平均僅減少5%的能源使用量,而有成千上萬戶家庭使用HEMS,那麼節省的能源將迅速累積。Roy說:「如果我們將HEMS推廣到大都會層級,能為能源節約做出巨大貢獻。」
實際節能幅度在許多情況下可能超過5%。以位於施耐德電氣北美區的Wiser需量管理平台使用者為例,能將供暖和製冷用電量減少20%到25%。
推動其他永續措施
一旦用戶安裝了HEMS系統,他們可能會因此受到啟發,進一步推動其他永續措施,例如安裝太陽能電池板——這點在荷蘭代爾夫特理工大學研究人員的研究中已有證實。
HEMS的革命性潛力
我們雖處於HEMS發展的初期階段,但就其對推動能源永續發展的影響力而言,這項技術可能終將帶來一場革命性的改變。
延伸閱讀
1. 智能充電:永續電動車充電解決方案
2. 不動產管理者主導建築脫碳改造的4個理由及成功的三步驟藍圖
3. HSBC Place的成功轉型:善用樓宇自動化控制系統,改善建築系統、管理和工作場域體驗
4. 如何透過家庭能源管理系統 HEMS 實現綠色生活與節能 — Emmanuel 的故事
作者:Paul Desmond | 原文連結
![a person lying in the grass and reading](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/411463/900/89011357-IC-1920x540.jpg)