Schneider Electric, le spécialiste mondial de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, dévoile ses dernières innovations pour une maison plus économe, plus confortable et mieux sécurisée : lancement du Wiser Home Touch, vannes thermostatiques pour gérer le chauffage et d’interrupteurs, tous nativement connectés à une application ultra ergonomique et intuitive appelée app Wiser.
Les utilisateurs peuvent désormais connecter, piloter et faire évoluer leur installation à leur guise. Unique contrôleur du marché bénéficiant d’un écran tactile, Wiser Home Touch permet de gérer en toute simplicité l’éclairage, le chauffage, les volets-roulants et les énergies de l’habitation. Schneider Electric ouvre le champ des possibles ; la maison connectée n’a jamais été aussi simple et accessible.
Bienvenue dans l’ère de l’habitat intelligent
Dans un monde en perpétuelle évolution, les changements s’accélèrent et les innovations se multiplient. Les exigences en matière de confort, de sécurité et de contrôle se sont affirmées. Parce que les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies apportent le meilleur, les équipes Schneider Electric ont mis leur savoir-faire au service des intérieurs afin qu’ils soient plus confortables, plus respectueux de l’environnement et toujours plus sereins.
Plus que jamais, chacun d’entre nous aspire au calme et à la tranquillité d’un intérieur qui lui ressemble. Un cocon chaleureux, mais aussi économe et protecteur. L’habitat connecté répond parfaitement à ces attentes. Avec sa technologie Wiser, Schneider Electric prend part à la maison de demain et rend l’habitat intelligent ! Pensées pour faciliter le quotidien, les solutions innovantes et durables du Groupe invitent à découvrir une nouvelle façon de vivre, tournée vers le bien-être.
Comme l’explique Laurent Roussel, Vice-Président Home et Distribution de Schneider Electric France : « Depuis dix ans, nous avons été témoins d’importants changements dans le secteur résidentiel, avec des attentes et des exigences accrues des particuliers. En tant que leader de la transformation digitale de la gestion de l’énergie et des automatismes, nous avons tenu compte des attentes des consommateurs et des installateurs pour des solutions résidentielles faciles à installer, pratiques, qui apportent du confort, du contrôle et un fonctionnement aisé et efficace pour améliorer la vie quotidienne des utilisateurs.»
Ecosystème Wiser : une solution à la pointe de la technologie
Schneider Electric se réinvente pour offrir le meilleur de la maison connectée et enrichit son environnement Wiser avec Wiser Home Touch et une application Wiser au design bien travaillé tant en terme d’utilisation que d’esthétique. Le confort domestique rentre dans une nouvelle dimension. L’art de vivre Wiser est aujourd’hui à la portée de tous. Selon les habitudes et les rythmes de vie, chacun peut créer des scènes de vie pour que la maison soit toujours prête pour chaque moment de la journée. Wiser permet d’accéder à différents niveaux de connectivité selon les attentes des utilisateurs. Ils peuvent découvrir la connectivité, apprécier des fonctionnalités utiles au quotidien, puis étendre petit à petit leur système pour bénéficier d’une maison connectée complète.
Wiser Home Touch, innovation unique sur le marché, et le nouvelle application Wiser, la plus ergonomique du marché, viennent compléter l’écosystème Wiser déjà composé :
- Des appareillages - interrupteurs, variateurs, commande de volets roulants, détecteurs de mouvement - connectés Odace et Unica Wiser.
- De Wiser Energy : intégrée au tableau électrique connecté Resi9, elle permet de gérer ses consommations énergétiques, en tout lieu, à tout moment. Elle offre également la possibilité de suivre la consommation du logement poste par poste (chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, prises de courant), et de modifier son comportement en conséquence. Mais aussi d’être alerté en cas de dysfonctionnement d’un appareil électroménager comme le réfrigérateur pas exemple.
- Des vannes thermostatiques qui permettent de piloter le chauffage et ainsi réduire drastiquement sa facture énergétique.
Wiser Home Touch : un véritable ordinateur de bord
Hub tactile et élégant, Wiser Home Touch de Schneider Electric permet de piloter son logement en synchronisant tous les objets connectés de l’écosystème Wiser qui rendent l’habitat plus intelligent et facile à vivre. Seul contrôleur doté d’un écran, Wiser Home Touch offre une interface accessible en permanence aux utilisateurs pour régler les paramètres du quotidien. Il assure la sauvegarde des données et la continuité de tous les programmes, sans dépendre d'Internet. Il est l'ambassadeur de la connectivité de l’habitation et valorise sa modernité, tout en la rendant tangible. Il permet aussi l'interopérabilité et notamment vers Amazon Echo, Apple Home Kit et Google Home (contrôle à la voix, scénarios conditionnels avec les autres équipements multimédia, sécurité…). Cette interface est identique à l’application Wiser pour offrir une expérience client cohérente de A à Z. Son design, épuré et élégant, souligne l’intelligence du logement. Le Wiser Home Touch va plus loin et peut être utilisé comme thermostat intelligent.
Des fonctionnalités multiples pour un confort infini
Les bénéfices d’un écosystème intelligent dépassent l’économie et la sécurité. L’habitat connecté s’adapte aux nouveaux usages, il apporte plus d’aide, de confort et de praticité à chacun d’entre nous. Eclairage, volants roulants, chauffage, consommation des énergies, la nouvelle application Wiser permet aux particuliers de piloter leur habitation en toute simplicité depuis leur smartphone et grâce au Wiser Home Touch de faire évoluer leur installation dans le futur.
- La technologie Wiser offre la possibilité de varier les ambiances lumineuses, d’allumer ou d’éteindre toutes les lumières de la maison, d’un seul geste.
- Programmables selon les habitudes de chacun ou selon le rythme du soleil, le programme Wiser permet de gérer ses volets roulants individuellement, pièce par pièce ou pour l’ensemble de son installation.
- L’écosystème Wiser propose de nombreuses fonctionnalités comme chauffer la maison dès son réveil, baisser le chauffage en cas d’absence ou encore anticiper son retour.
- Associée à Wiser Energy directement monté dans le tableau électrique, la solution permet également de suivre chaque watt dépensé et de créer des scénarios pour agir sur les postes de dépenses énergétiques de la maison.
Des partenaires de choix
Pour servir les besoins des particuliers et atteindre le plein potentiel du logement connecté, la complémentarité fait la force ! Schneider Electric a choisi de travailler en étroite collaboration avec plusieurs partenaires leaders de l’équipement de l’habitat. Ainsi grâce au Wiser Home Touch « sky is the limit » car il assure l’interopérabilité avec des partenaires comme Somfy, Danfoss, EPS, Urmet, Verelec technologie, MyLight, Systems, Atlantic. Tout cela pour créer ensemble l'écosystème le plus complet du marché, multi-spécialisé et interopérable, et offrir aux utilisateurs la meilleure solution de maison connectée.
Disponibilité : Octobre 2019