Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes, poursuit le développement et la promotion de ses offres issues de l’économie circulaire en remplaçant son label "circular certified" par deux nouveaux, plus précis et plus explicites et en simplifiant les circuits logistiques de commande et de retour des produits.
Face aux enjeux climatiques et dans un monde où les matières premières sont structurellement limitées, l’économie circulaire permet de réduire la pression sur les ressources. Toutes les ressources : métaux, eau, énergie… De l’éco-conception à la réduction des déchets, en passant par la réparation, toutes les étapes de la production sont concernées.
Ces deux labels "checked & repacked" et "refurbished" garantissent des démarches qui participent à l’allongement de la durée d’usage des produits via la réutilisation et le réemploi. C’est l’un des axes de travail du Groupe en matière de développement des offres issues de l’économie circulaire.
Deux nouveaux labels pour plus de transparence
Checked & repacked
Ce sont des produits qui ont été vendus mais jamais mis sous tension, par exemple à cause d’une erreur de commande. Ils sont récupérés grâce à des partenariats avec des clients, recontrôlés avec un process dédié. Ensuite si, pour différentes raisons, ces produits ne peuvent être vendus dans leur emballage d'origine, ils sont réemballés. Le reconditionnement permet de donner une seconde chance à ces produits. Il constitue une alternative au recyclage.
Refurbished
ce sont des produits qui ont été vendus et énergisés (utilisés). Lorsqu’ils arrivent en fin d’usage ou en fin de vie, ils sont collectés, triés, renvoyés dans les sites ad hoc (centres de refurbish) et remis à neuf. Avant d’être remis sur le marché, ils font l'objet d'un processus rigoureux spécifique à chaque gamme (diagnostic, réparation, mise à jour logicielle, réinitialisation des données/configurations) et de tests fonctionnels systématiques.
Ces produits, de réemplois remis à neuf ont généralement une empreinte CO2 plus faible et une consommation moindre de ressources que les produits neufs ainsi qu’une durée de vie utile prolongée.
Le prix de vente n’est pas plus élevé et Schneider Electric apporte les mêmes garanties pour ces offres que pour des produits neufs issus de l’économie linéaire.
Une alternative aux produits neufs traditionnels
Ce programme de labellisation interne des offres circulaires est au service des engagements d’excellence environnementale de Schneider Electric, visant à faire plus avec moins. Il anticipe dans un paysage en plein (r)évolution.
« Les réglementations se développent, pour le bien de tous. Pour autant, elles ne constituent pas encore un cadrage complet et cohérent, » souligne Esther Finidori, VP stratégie Schneider Electric France. « De notre côté, nous pouvons nous appuyer sur la certification de notre process industriel pour garantir une remise à neuf de qualité. »
Pour que le recours aux produits issus de l’économie circulaire soit plus simple, Schneider Electric va faire également évoluer ses processus. Que ce soit pour les retours matériel, technique ou logistique, les clients pourront renvoyer les produits en suivant un processus unique et harmonisé. Et pour les commandes, ils utiliseront le même processus et les mêmes outils informatiques que pour tous les autres produits, avec un repérage visible pour les produits circulaires.
La circularité est une opportunité pour les clients de bénéficier de produits plus vertueux, garantis et à un prix standard. Ils la saisissent de plus en plus.
« Dans tous les cas, c’est le client qui choisit, » précise Geoffrey Richard, Directeur économie circulaire de Schneider Electric France. « Que ce soit par conviction ou pour répondre à des réglementations, il peut ainsi réduire l’impact carbone issus de ses achats (son scope 3 amont). »