Bienvenue sur le site web institutionnel de Schneider Electric

Schneider Electric présente APC Smart-UPS Ultra, l’onduleur monophasé 3 kW à 5kW le plus petit et le plus léger du marché

Rueil-Malmaison, France

23/01/2023

Télécharger le PDF
  • 2,5 fois plus de puissance pour un poids et une taille divisée par deux par rapport aux solutions comparables
  • La technologie Lithium-ion réduit le temps et les dépenses consacrés à la maintenance des batteries
  • Les options de montage permettent une installation dans un rack, une tour, au mur ou fixé sous un bureau
  • La solution de surveillance basée sur le cloud, EcoStruxure™ Ready, permet d’optimiser les performances de l’onduleur et la surveillance

Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, lance aujourd'hui en France l’APC™ Smart-UPS™ Ultra, le premier onduleur (UPS) monophasé 1U de 3 kW à 5 kW. Conçu pour apporter plus de puissance, de flexibilité et une surveillance intelligente, l’APC Smart-UPS Ultra occupe peu de place. Il permet aux professionnels de l'informatique et aux fournisseurs de solutions de relever les nombreux défis liés au déploiement de l'infrastructure informatique dans des environnements distribués et dans l’edge.

Le marché mondial de l’edge computing fait face à une très forte croissance annuelle (+ 12,5 %), et devrait atteindre, selon IDC, 250,6 milliards de dollars en 2024. La multiplication des technologies numériques et des applications intelligentes nécessite une puissance de calcul, du réseau et du stockage de données qui doivent être localisées et à proximité des utilisateurs. L’enjeu est de maîtriser les process critiques et faciliter l’expérience des clients qui sont dépendants de la connexion au cloud. Cependant, configurer, déployer et maintenir une infrastructure informatique sur plusieurs sites géographiquement dispersés engendre de nombreux défis.

Avec l'APC Smart-UPS Ultra, Schneider Electric met sur le marché son onduleur monophasé le plus petit et le plus performant ; il peut être installé n'importe où et permet de réduire le coût total de possession (TCO) sans faire de compromis sur la protection électrique dont les entreprises ont besoin.

« Pour assurer leur avenir digital, les datacenters, qu’ils soient locaux, régionaux ou basés sur le cloud, doivent être conçus pour être durables, résilients, efficaces et adaptables. Schneider Electric continue d'innover et de répondre aux besoins des clients avec l'APC Smart-UPS Ultra », a déclaré Tarunjeet Sarao, Senior Vice President, Transactional & Edge Line of Business chez Schneider Electric. « L’APC Smart-UPS Ultra redéfinit l'onduleur monophasé ; il est plus léger et plus puissant grâce à des semi-conducteurs de nouvelle génération. De plus, il utilise la technologie lithium-ion pour alimenter les applications informatiques et Edge, afin de faciliter notre vie connectée. »

APC Smart-UPS délivre plus de puissance et occupe moins de place

Dans les environnements informatiques et dans l’edge, il est souvent question de place disponible. Il faut exploiter efficacement l’espace, optimiser les systèmes informatiques et ainsi améliorer les résultats financiers.

L’APC Smart-UPS Ultra est compact. Il fournit plus de puissance et occupe peu de place, offrant ainsi la flexibilité d’installation et la densité de puissance dont les clients ont besoin aujourd’hui et demain. Son design en fait un onduleur jusqu’à 50% plus petit et plus léger que les produits similaires actuellement sur le marché. L’APC Smart-UPS Ultra offre une grande flexibilité de montage ; il peut être installé dans un rack, une tour, au mur ou fixé sous un bureau. Il n’encombre pas le passage et libère de la place pour des équipements informatiques en rack.

Les batteries Lithium-ion réduisent le CTP sur 10 ans et le nombre de visites sur site

Une gestion efficace de l’alimentation électrique est essentielle dans tous les environnements informatiques. Cependant, une maintenance régulière et efficace des équipements de protection de l’alimentation, comme les onduleurs, en particulier dans le cas de multisites, peut entrainer des dépenses importantes et régulières.

La batterie Lithium-ion de l’APC Smart-UPS Ultra dure trois fois plus longtemps que la batterie plomb acide (VRLA) d’un onduleur traditionnel ; elle n’aura donc pas besoin d’être remplacée dans des conditions normales de fonctionnement. Cela permet de supprimer les coûts liés au remplacement de la batterie, les frais de main d’œuvre et les visites sur site pendant la durée de vie de l’onduleur. L’APC Smart-UPS Ultra permet de réduire le CTP sur 10 ans et il est garanti 5 ans.

EcoStruxure Ready pour APC Smart-UPS Ultra offre une bonne visibilité sur le système, partout et à chaque instant

Le manque de personnel sur site complexifie la gestion, la maintenance et l’entretien des équipements comme les inspections, le remplacement des batteries, le remplacement de pièces défectueuses, en particulier sur les sites géographiquement très éloignés. L’APC Smart-UPS Ultra est EcoStruxure™ Ready, ce qui permet une surveillance basée sur le cloud, inclut des recommandations pour optimiser les performances du système et donne une visibilité sur plusieurs onduleurs. La connectivité se fait via le port Ethernet ou le port réseau intégré. Le portail EcoStruxure Ready de l’APC Smart-UPS intègre des alertes automatisées et personnalisables sur l’état de l’onduleur, afin de simplifier la maintenance préventive et ainsi réduire les temps d’arrêt et diminuer les temps de réparation.

Le APC Smart-UPS Ultra est disponible en Europe. Pour en savoir plus sur l’APC Smart-UPS Ultra, visitez sa  web page.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) opens in new Window
Partager cette page :