シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

シュナイダーエレクトリック、8年連続14回目となる 「BCN AWARD 2023」 UPS部門 最優秀賞を受賞

ups

Tokyo, 日本

19/01/2023

エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2023」(1月16日発表)のUPS(無停電電源装置)部門の最優秀賞を受賞しました。

「BCN AWARD」は、株式会社BCNが全国の主要量販店、パソコン専門店、ネットショップ等の実売データを日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、パソコン関連・デジタル家電関連製品の年間(1~12月)の販売台数を集計し、部門別の年間販売台数第1位の企業を表彰する賞です。シュナイダーエレクトリックは、2009年のUPS部門開設以来、前身の株式会社エーピーシー・ジャパン時代を含め、今回で8年連続14回目の受賞となります。

UPSは、突然の停電などの電源障害発生時に、サーバー、ストレージ、ネットワーク、Wi-Fiルーター、ネットワークカメラ、IoTデバイス機器など、安定稼働が求められる様々な機器へ一定時間電力を供給する製品です。APCブランドを展開するシュナイダーエレクトリックは、UPS市場をリードする製品を通じて、法人・個人問わず様々なお客様に、安定した電力環境の提供をサポートしています。

 

2022年は、家庭やビジネスなど様々な環境で更にDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速し、あらゆる機器が安定してネットワーク接続されていることの重要性が益々高まりました。ネットワーク機器やIoTデバイスの可用性確保を目的として、多くのお客様に電源保護のためにUPSをご利用いただきました。シュナイダーエレクトリックでは、これからも皆様にご活用いただける信頼性の高い製品を提供し、市場を牽引して参ります。

関連ページ:

BCN AWARD 2023 概要ページ https://www.bcnaward.jp/award/

BCN AWARD 2023 プレスリリース https://www.bcn.co.jp/press/detail/id=8536

 

BCN AWARD について

「BCN AWARD」は、全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップの実売データを集計するBCNが、そのデータをもとに部門ごとの年間(1月1日~12月31日)販売数累計第1位のメーカーを表彰する制度です。「BCN AWARD 2023」は、全国21社/2369店舗(※2)を対象に2022年の年間販売数を集計し決定しました。受賞社の決定にあたっては、5名の有識者からなる認証委員会を設置し、委員会の認証を経る公正な評価システムを導入しています。

※1 デジタルカメラの部門が分かれていなかったBCN AWARD 2004からの通算

※2 2022年12月現在。集計対象社は、BCNと販売店との間でデータ提供契約を締結している法人数をカウントしています。また、店舗数は新規出店/統廃合などにより若干変動いたします

Wiztrustブロックチェーン認定プラットフォームの導入

2019年10月2日から、シュナイダーエレクトリックは通信の安全性を確保するために、コンテンツについてWiztrustから認定を受けています。コーポレートコミュニケーションについては、WebサイトWiztrust.comで、信頼性を確認できます。
プレスリリースを表示 (pdf, 185 kb) 新しいウィンドウで開きます。
このページを共有する: