エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、UPS(無停電電源装置)のリーディングブランド「APC by Schneider Electric」からUPSのアクセサリー製品でUPSを遠隔監視・制御する「Network Management Card 3」 を発売します。出荷開始日は、2020年5月25日を予定しています。
「APC Network Management Card 3」は、サーバールームやデータセンターなどに設置したUPSの安全なリモート監視と制御を可能にするアクセサリカードシステムです。SNMPプロトコルに対応し、通知ならびにとロギング機能により、タイムリーな状況把握と発生した問題を特定し、障害を予防します。
「Network Management Card 3」は、「APC PowerChute™ Network Shutdown」ソフトウェアと連携し、UPSで保護されたサーバーに対し、停電時に安全で確実なシャットダウンを実行します。VMware, Nutanixなど、ハイパーコンバージドシステムにも対応しています。(VMware Ready、Nutanix Ready AHV認証取得)
従来提供してきた「Network Management Card 2」に対し、今回の製品ではプロセッサーと回路設計を刷新し、処理能力の向上と高速ネットワーク環境を提供することで、パフォーマンスと管理性を最大限に高める仕様としました。
● APC Network Management Card 3 の主な機能
監視・通知
UPSの運転状況やバッテリー状態を常時監視し、変化や問題が生じた際にアラートおよび通知します
次世代の運用管理ソフトウェアEcoStruxureTM IT Expertによる統合監視にも対応
スケジュール
UPSの電源オン/オフのスケジューリング、リモートからのUPSオン/オフ/スリープなどの制御を行います
データロギング
電源の状態の確認やデータログを分析することで、問題の傾向を特定し、電源障害を未然に防ぎます
イベントロギング
障害が生じた際、時系列で記録されたイベント(事象)を正確に特定することで、問題の分析を行うことができます
● エッジコンピューティングのIT課題を解決
【セキュリティ】 IEEE 802.1XポートベースのEAPoL (Extensible Authentication Protocol over LAN)アクセスをサポート。HTTPS/SSL、SSH、SNMPv3 を介した安全な接続を提供します。
【パフォーマンス】 新しいプロセッサーによる処理能力の向上。ギガビットイーサネットに対応し、広帯域のネットワーク環境を実現します。
【運用性】 EcoStruxure IT Expertを導入することにより、遠隔からのIT環境監視を実現し、プロアクティブな運用を可能にします
【管理性】 日本語を含む複数言語(10か国語)の標準対応。メモリー容量の増加により、ログファイルのサイズが拡張し、さらに、様々なツールやアプリケーションの実装を可能にします。(将来のファームウェアアップデートによる機能拡張)
[ご参考]
APC PowerChute Network Shutdownについて
「APC PowerChute Network Shutdown」(エーピーシー パワーシュートネットワークシャットダウン)は、UPSと組み合わせて使用するネットワークベースの電源保護ソフトウェアです。電源トラブルによりUPSから給電が開始された際に、接続されたサーバーやストレージ機器などを安全にシャットダウンし、突然電源が切れてシステム障害やデータが破損してしまうなどのトラブルを回避します。PowerChute Network Shutdownは仮想システム環境にも対応し、小規模から大規模サーバールーム、データセンターにおいて安全で確実な電源保護を提供します。
PowerChuteはお客さまのニーズやシステムにあわせ下記3種類のソフトウェアを用意しています。
●データセンターや大規模サーバールーム向けの「APC PowerChute Network Shutdown」
●中規模システム向けの「APC PowerChute Business Edition」
●SOHO・ホームユース向けの「APC PowerChute Personal Edition」
EcoStruxure IT Expertについて