シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

シュナイダーエレクトリック、スイッチング電源のラインアップにベーシックタイプの新シリーズを発売

25/12/2023

  • 必要十分な基本機能をカバーした高コストパフォーマンスシリーズ
  • 7機種で30Wから350Wまで幅広い容量帯に細やかに対応
  • 小型・薄型設計で制御盤の小型化にも貢献

ネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、スイッチング電源のパネルマウントタイプのラインアップに、新たなシリーズ「Easy Modicon ABL2」シリーズを追加し、本日12月25日より、受注を開始することを発表しました。

スイッチング電源は、交流(AC)から直流(DC)に変換するスイッチングレギュレーターを搭載した電源装置で、製造現場のあらゆる装置に電力を供給するための基礎コンポーネントです。今回提供を開始するスイッチング電源「Easy Modicon ABL2」シリーズは、シュナイダーが展開するスイッチング電源 「Modicon パワーサプライ」のパネルマウントタイプに新たに追加発売するもので、通常スイッチング電源に必要とされる基本機能をカバーするベーシックタイプのシリーズとして、高いコストパフォーマンスを実現しました。一番の特長は、幅広い容量帯に細かに対応する機種ラインアップです。30Wから350Wまでの出力容量を7つの機種でカバーしており、様々な装置に対して、より無駄のない的確な容量提供が可能となります。

f9vsrhc10t-phpa73mq2

「Easy Modicon ABL2」シリーズ 機種ラインアップ


スイッチング電源 Easy Modicon ABL2 シリーズの主なポイント:

高いコストパフォーマンス:必要十分な基本機能をカバーしながら低価格を実現

幅広い出力電力対応:従来機種より対応範囲を拡大、出力容量36~351Wの7機種をラインアップ

使いやすさを追求:パネルマウントだけでなくDINレール取付けにも対応 *オプション

小型、薄型設計:制御盤の小型化など省スペースに貢献

高堅牢性:指接触防止機能、EN55022 Class B EMC規格に対応

高い電力効率:88%以上の電力効率で省エネに貢献

グローバルなサポート体制:ワールドワイドな技術サポート、広範な販売ネットワーク

Easy Modicon ABL2 シリーズ 製品詳細カタログはこちら

Wiztopicブロックチェーン認定プラットフォームの導入

2019年10月2日から、シュナイダーエレクトリックは通信の安全性を確保するために、コンテンツについてWiztrustから認定を受けています。コーポレートコミュニケーションについては、WebサイトWiztrust.comで、信頼性を確認できます。
プレスリリースを表示 (pdf, 185 kb) 新しいウィンドウで開きます。
このページを共有する:

チャット

ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。