シュナイダーエレクトリックのブランド
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ
トラストライン
当社の信託憲章、当社のポリシー、または法律に違反する可能性がある場合は報告することができ、Schneider Electricの価値観を守り、信頼の文化を維持することに貢献できます。
報告は慎重に見直され、提起された問題に対処するために適切な措置が講じられます。
トラストラインを使用する場合は、地域の法令で本人確認が必要な場合を除き、匿名を保持できます。あなたは自分の個人情報を保護しながら、メッセージングプラットフォームを介してコンプライアンスチームまたは当社の調査員と連絡を取ることができます。
調査プロセスは公平かつ公正に実施されます。関与する者は全員、そうでないことが証明されるまで推定無罪です。あなたの懸念事項は徹底的かつ客観的にレビューされ、公正で透明性の高い手順が確保されます。
あなたの報告は、地域のコンプライアンス担当役員が受領します。初期評価の後、報告された内容が不正行為の可能性があると見なされる場合、訓練を受けた調査員が割り当てられます。
コンプライアンス責任者に情報が通知され、必要に応じて訓練を受けた調査員が関与します。調査中は、目撃者や関係者に面接が行われる場合があります。
チャット