炭素捕捉
炭素捕捉は、主に工業用および発電からの温室効果ガス(GHG)排出量を、大気中に排出する前に捕捉するプロセスです。捕捉された排出量は、地質層に貯蔵されるか、産業プロセスで使用されます。
炭素クレジット
「オフセットまたは炭素クレジットは、信頼できる基準に従って検証されたプロジェクトを通じて削減、回避、捕捉された温室効果ガス排出を表しています。」 出典:UNFCCC「Climate Neutral Now: Guidelines for Participation」(2021年3月)
二酸化炭素換算(CO)2e)
二酸化炭素換算(CO2e)は、地球温暖化の可能性に関して異なる温室効果ガスの排出量を比較するために使用される測定基準です。これは、メタンや亜酸化窒素など、他の温室効果ガスの排出量を相当量の二酸化炭素に変換するために使用されます。これにより、異なる温室効果ガスの総温暖化効果を比較し、集約することができます。質量単位(メートルトンなど)で測定され、さまざまな排出源からの排出量を追跡するために気候変動緩和政策で一般的に使用されています。
企業などの組織の二酸化炭素排出量
GHGプロトコル基準による事業者のGHGインベントリと同様の「事業者のGHG排出と排出源の定量化リスト」。出典: GHGプロトコル(企業会計報告基準)改訂版。
企業などの組織におけるカーボンニュートラル
「大気中に放出されるGHG排出量が削減または回避され、残りの排出量が炭素クレジットで補償された状態。カーボンニュートラルを達成するために、GHGを削減する、回避する、または一時的に回収するプロジェクトからの炭素クレジットが受け入れられます。」 出典:UNFCCC「Climate Neutral Now: Guidelines for Participation」(2021年3月)。
CDP(旧称カーボンディスクロージャープロジェクト)
CDPは、英国、日本、インド、中国、ドイツ、米国に拠点を置く国際的な非営利団体で、企業や都市が環境に与える影響を開示する支援を行っています。環境報告とリスク管理をビジネスの規範とし、持続可能な経済に向けた開示、洞察、行動を推進することを目的としています。2022年には、20,000社近くの組織がCDPを通じて環境情報を公開しました。
中国グリーンデザイン製品
中国グリーンデザイン製品のロゴは、工業情報化部(MIIT)によって承認されています。ラベルを取得するには、製品が製品の技術仕様の評価インジケータに準拠し、製品ライフサイクル評価レポートを提供する必要があります。グリーンデザイン製品ラベルは、10,000製品のみに付与されています。
中国版RoHS
中国では、低電圧電気電子機器(EEE)が有害物質の規制に関する中国指令(RoHS)に準拠していることが法的に要求されています。これらの物質も多くの国内規制や他のRoHS類似の規制の対象となっているため、中国以外でRoHS中国の規制を適用することが、他の国内規制に合わせるための鍵となります。
製品が中国版RoHSに準拠している場合は、物質が閾値を下回っているか上回っているかを示すために、関連するロゴを表示する必要があります。
循環経済
「廃棄物や汚染を設計し、製品や材料を使い続け、自然のシステムを再生する経済。」 出典
クライメイトニュートラル
「カーボンニュートラルと同じ概念ですが、CO2 だけに焦点を当てるのではなくつまり、二酸化炭素以外の排出も含めて、人為的に排出される温室効果ガスの純排出量ゼロに拡大するものです。」 出典
気候変動
「気候変動とは、気候の状態の変化のことで、その特性の平均値や変動性の変化によって(例えば統計的検査を用いて)特定でき、長期間、典型的には数十年以上にわたって持続します。気候変動は、太陽周期の変調、火山噴火、大気または土地利用の組成の持続的な人為的変化などの自然の内部過程または外部力に起因している可能性がある。ここで、気候変動枠組条約(UNFCCC)第1条では、気候変動を「地球大気の組成を変化させる人間活動に直接的または間接的に起因し、かつ比較可能な期間にわたって観測された自然の気候変動に加える気候変動」と定義している。そこで、UNFCCCは、大気組成を変化させる人間活動に起因する気候変動と、自然の原因に起因する気候変動とを区別しています。」 出典
気候リスク(物理的)
物理的気候リスクとは、熱波、干ばつ、洪水、嵐、海水面の上昇など、気候変動の直接的かつ直接的な影響を指します。これらのリスクは、自然環境や建築環境、人間の健康や福祉に大きな影響を及ぼす可能性があります。
気候リスク(移行期)
一方、過渡的な気候リスクは、経済状況の変化、社会的・政治的不安定性、グローバルサプライチェーンの変化など、気候変動の間接的および長期的な影響を指しています。
CMR
発がん性、変異原性、および生殖毒性の化学物質(CMR化学物質と略される)は、EUの法律によると、有害な化学物質を細分することができる毒性クラスの最初で最も毒性の高いカテゴリーを構成する。発がん性化学物質は、がんを引き起こしたり、がんを促進したりする可能性があります。変異原性化学物質は遺伝子変異を引き起こすことがあります。生殖毒性のある化学物質は生殖過程に損傷を与えることがあります。出典
Commission of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission guide to Enterprise Risk Management(COSO ERM)
WBCSD(World Business Council for Sustainable Development)と連携して開発されたこのガバナンス重視のガイダンスは、COSOのエンタープライズ・リスク管理フレームワークを適用し、企業がESGリスクをERMプロセスに統合できるように支援することを目的としています。
生物の多様性に関する条約(CBD)
生物の多様性に関する条約(CBD)は、1992年に採択され、1993年に発効した法的拘束力のある国際条約です。この条約は、地球上の生命の多様性とそれを支える自然システムである生物多様性の喪失の増大に対処するために、国連によって開発されました。
気候に関する締約国会議(COP)
締約国会議(COP)は、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の最高機関であり、同条約の全ての締約国の代表で構成されています。COPは毎年開催され、気候変動の緩和と適応に向けた進捗をレビューし、気候変動とその社会的・経済的影響に対処するための行動について交渉と合意を行い、同条約の実施方法を決定します。
Corporate Knights
持続可能性パフォーマンスに基づく企業ランキングを作成する調査部門を持つメディアアウトレット。その中で最も注目すべきは、「Global 100 Most Sustainable Corporations」です。
企業のサステナビリティ報告指令(CSRD)
特定の大企業に対し、社会的および環境的な課題の運用方法と管理方法に関する情報を開示することが求められています。
Cradle to Cradle
Cradle to Cradle認証は、5つのカテゴリの持続可能性パフォーマンス(物質的な健康、製品の循環、きれいな空気と気候の保護、水と土壌の管理、社会的な公平性)において、材料と製品の安全性、循環、責任を評価する製品基準です。
CSRHub
北米、欧州、アジアの主要企業のESG評価にアクセスできるWebベースのツール。