中電圧パネルビルダーは、シュナイダーエレクトリックのブランドイメージとノウハウをパートナーとしてどのように活用できるでしょう?
シュナイダーエレクトリックは、中電圧パネルビルダー向けに、商業ビル、公共事業、産業プラントの適応性と生産性の向上、効率的な電気保護、配電管理の簡素化、柔軟性の向上、迅速な提供を実現するカスタマイズされたコンポーネントを提供することで、それを支援します。シュナイダーエレクトリックは、50年におよぶMVキュービクルの製造経験とIoTに関する専門知識を活用して、接続性、実用性、分析を通じて貴社のMV事業のあらゆるレベルにイノベーションをもたらし、より競争の激しくなる世界で優位に立つためのスマートな開閉装置を提供します。お客様の要件を満たしながら、リスクを制御して時間を節約するシンプルな方法を求める中電圧パネルビルダー。シュナイダーエレクトリックのカスタマイズ可能で接続された中電圧遮断器、EasyPact EXEを使用して、ビルディングインフラストラクチャや産業プラントプロセスを設計し、保護することができます。シュナイダーエレクトリックのスケーラブルな中電圧ソリューションは、クラス最高のコンポーネントを使用して中電圧開閉器を構築し、最新のテクノロジーや機能にアクセスして、オファーの価値を高め、機会を拡大することができます。シュナイダーエレクトリックパートナープログラムでは、当社のエキスパートからサポートを受け、カスタマイズされたリソース、トレーニング、共同セールスサポート、ツールにアクセスする知識と機会を得て、効率性と生産性を向上させることができます。高度なWeb機能により、セルフサービスの注文プラットフォームを通じて、プロジェクトの選択と設計を改善し、追跡できます。シュナイダーエレクトリックのmySchneider Panel Buildersプログラムは、独自の認定プログラムで、これによりEcoXpertパートナーまで専門知識を深め、オープンで相互運用可能なIoT対応のシステムアーキテクチャとプラットフォームであるEcoStruxureの実装チームとなることができます。シュナイダーエレクトリックは、統合が容易で、スマートアプリケーションや近隣またはリモートの測定および制御機能に互換性があり、完全にテストされ、最新の国際および地域の基準に準拠したMV開閉装置のための最高レベルのコンポーネントを提供します。