シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
Electricity transmission towers during sunset

エネルギー削減の余地はまだまだあります

公共料金の項目に混乱していますか?理解すればするほど節約することができます。
eガイドのダウンロード 新しいウィンドウで開きます。

サンゴバン社のイノベーションから5フィート離れた場所

LouvreやSpaceXからウィンドシールドや建築資材まで。サンゴバン社のイノベーションから2フィートも離れていません。よりスマートなエネルギーの購入と効率的な使用に重点を置くことで、同社は大幅なコスト削減を達成し、最先端の持続可能なソリューションを提供するためのリソースを解放しています。

EcoStruxureについて

EcoStruxureによってどのようにビジネスを成功させられるかについてご覧ください。すべての階層にイノベーションを。
詳細を見る
課題
• 高性能な素材を生産するには、莫大な電力が必要です。だからエネルギーはサンゴバン社の上位5つの費用の1つなのです
• 業務とコストを最適化するため、同社はエネルギー調達を一元化し、合理化することを決定しました。
• 以前は、各施設が独自にエネルギー購入を担当していました。標準的なプロセスはなく、企業全体の消費を見極める機会も限られていました。
• 2025年までに二酸化炭素排出量を20%削減するという目標を達成するには、サンゴバン社も工場レベルの効率改善と環境負荷の低減が必要でした。
ソリューション
EcoStruxureによる効率と持続可能性の向上

アプリ、アナリティクス、サービス:EcoStruxure Resource Advisor、戦略的エネルギー調達
エッジ制御:Modicon™ M580プロセスオートメーションコントローラ
コネクテッド製品:Altivar™可変速駆動、モデル6モーター制御センター、Premset™ MV開閉装置、Okken LV配電盤

• サンゴバン社は、シュナイダーエレクトリックチームの専門家のサポートにより、戦略的調達、リスク管理、料金分析、請求書監査などを含む、エネルギー調達の一元化と標準化を行いました。

• 消費と支出を追跡するために、同社は現在、エネルギーと持続可能性のデータ、コスト削減の機会を一元的に把握するクラウドベースの企業向けソフトウェア、EcoStruxure Resource Advisorを使用しています。

• サンゴバン社は、工場内の消費の最適化と積極的な管理に必要なエネルギーデータの収集を支援する、シュナイダーエレクトリックのエッジ制御とコネクテッド機器を活用しています。
結果
• シュナイダーエレクトリックとの10年を超えるパートナーシップを通じて、サンゴバン社は数百万ドル分のコスト削減を達成し、これらを研究開発に捧げることができました。
• シュナイダーの専門家が、米国のノースカロライナ州の拠点でコスト削減の機会を見出し、施設の電力コストを14%削減する支援を行いました。
• シュナイダーエレクトリックのコネクテッドテクノロジーにより、プラントオペレーターは、エネルギー使用量を日時に基づいて追跡、調整し、グリッド全体の使用量やピーク価格時の消費を削減できます。

Richard Brunel氏(サンゴバン社、北米購買部バイスプレジデント)

お客様の声
「炭素排出量を抑え、より良い製品を作る方法を見つけるため、研究開発チームを動かす必要があります。また、エネルギーの節約はイノベーションの原動力となります。」

詳細を見る

 

ソフトスターター&インバーター(ドライブ)

詳細を見る

EcoStruxure Resource Advisor

戦略的エネルギー調達

EcoStruxureエネルギーと持続可能性サービス

オートメーションおよび制御ソリューション