シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

電気火災のリスクを低減

温度監視が、どのように赤外線サーモグラフィより有効に火災リスクを低減するか、ご覧ください。
ホワイトペーパーをダウンロードする 新しいウィンドウで開きます。

バイオ医薬品製造における継続性の確保

スイスにあるバイオ医薬品会社、UCB Farchimは、革新的なEcoStruxure Powerソリューションにより、電源の信頼性を高めています。
 

未来のビル建設に必要なことは?

持続可能性、復旧力、効率性、そして人や生活を優先する革新的なソリューションおよびサービスの開発と最新化をすぐに実現します。
未来のビルを見る

課題

• uccUCB Farchimは、てんかんなどの神経疾患や関節リウマチやクローン病などの自己免疫疾患に悩む人々の生活を改善するために、毎年約20億個の錠剤を製造しています。

• 短時間の停電でも、製造プロセスが変わり、医薬品の供給に影響を与える可能性があります。

• バイオ医薬品プロセスの継続性と安定性を確保するために、UCB Farchimは電力供給の第一級品質と信頼性を必要としています。

ソリューション

EcoStruxure Powerを使った信頼できる電源

エッジ制御:EcoStruxure Power Monitoring Expert
コネクテッド製品:SM6-24中電圧開閉装置、Trihal mv変圧器、Prisma低電圧スマートパネル、masterPact MTZ遮断器、Harmony HMI端子、Easergy TH110無線熱センサー、Easergy CL110無線環境センサー、Easergy Sepamシリーズ保護リレー

• 停電障害の防止のため、UCB Farchimは、中低電圧レベルの両方で、Bulleサイトの電源ネットワークを完全にデジタル化しました。

• 同社は、EcoStruxure Powerソリューション(コネクテッド製品とエッジ制御)の導入を選択し、ワイヤレス温度および湿度センサーを備えた既存のSchneider electric機器のアップグレードを選択しました。

• 設備全体で収集されたデータが1つの管理ツールであるEcoStruxure Power Monitoring Expertに統合され、電力ネットワークのステータスをタイムリーに把握できるようになりました。

• データには、起こり得る異常な状況が表示されているため、配電異常の原因を簡単に特定できます。偏差が検出された場合は、リアルタイムでアラートが送信されるため、クルーは現場またはリモート操作で、継続的な電力供給を確保できます。

結果

• 電気回路網の総合的な概要を示すUCB Farchimは、メンテナンスコストとメンテナンス期間を30~35%削減しました。

• UCBファーチムのスタッフは異常な状況を早期に検知することによって、適切な対策を講じ、大きな財務上の損失を招く可能性のある生産ダウンタイムを回避することができます。

Roland Francey、電源装置部長、UCB Farchim、ブレ

お客様の声
「シュナイダーエレクトリックのEcoStruxure Powerで電源を完全にデジタル化しました。これにより、メンテナンスや運用にかかる時間とコストを削減し、停電を回避できます。」
ストーリーを読む 新しいウィンドウで開きます。

詳細を見る

 

SM6-24

 

EcoStruxure Power Monitoring Expert

詳細を見る

Image of office buildings in modern part of Paris

EcoStruxure Power

ヘルスケア向けEcoStruxure