シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

WaterForceは農家にデジタルトランスフォーメーションを提供します。詳細を見る

詳細を見る

持続可能な成功のためのパートナーシップ

WaterForceは、EcoStruxureとMicrosoft Azureのテクノロジーに構築された統合オートメーションおよび情報管理プラットフォームSCADAfarmを開発しました。運用の管理性と可視性が向上し、初めのシーズンは最大50%の省エネを達成しました。
 

EcoStruxureについて

EcoStruxureがどのようにしてあなたのビジネスを成功に導くかをご覧ください。すべての階層にイノベーションを。
詳細を見る

課題

重要な資源:世界の水消費量の約70%は、農業が占めています。2050年までに、水需要は世界人口の増加に伴う食糧需要を支えるために、55%増加する必要があると予測されています。水は限りある資源なので、その使用を最適化することが不可欠です。

コストパフォーマンスに優れたアプローチ:農家は、非常にコストのかかる労働集約的な環境で経営しています。競争力を維持し、運用コストを最小限に抑えるためには、新しいテクノロジーを活用することが極めて重要です。

高度な機能: このソリューションは、灌漑システムの自動化、システムの状態と性能の可視化、コンプライアンスの負担の軽減に役立ちます。さらに、ITのオーバーヘッドや設備投資(CapEx)がかさむ必要がなく、セットアップが簡単で使いやすくする必要がありました。

産業効率と持続可能性:WaterForceはビジョンを実現するために、深い産業分野の経験に加え、エッジ制御と産業分析をサポートするオープンで相互運用可能なIoT対応システムと、エネルギー管理と持続可能性に対するコミットメントの共有も必要としていました。

ソリューション

EcoStruxure™によるコネクティビティと効率性

アプリ、アナリティクスおよびサービス:AVEVAの洞察およびSmartGlanceモバイルレポート*
エッジ制御:EcoStruxure Geo SCADA Expert、SCADAPack RTU
コネクテッド製品:Altivar Process可変速ドライブ、Trio Qデータ無線

あらゆるレベルでイノベーションを実現:SCADAfarmは、EcoStruxure Industryを搭載した統合オートメーション・情報管理プラットフォームです。いつでも、どのデバイスでもシステムのステータスとパフォーマンスをリアルタイムで表示し、優れた、迅速な決定と効果的な灌漑を実現します。

成長に合わせ拡張可能このソリューションは無限に拡張可能で、絶えず変化する要件に適応します。システムの更新はクラウド上でシームレスに処理されるため、農家にとってITの負担は一切ありません。

徹底的な水管理ポータルSCADAfarmは、広い地理的領域と複数の土地におよぶ灌漑システムの監視、制御する農家を支援します。スマートフォン、タブレット、PCを使って、世界のどこからでも灌漑システムや排水システムにアクセスできます。農家は、水のオン/オフ、ピボットのスピードと方向の設定、水圧と土壌水分レベルの確認、潅水深度の変更などを、すべてボタンひとつで行うことができます。

新しいビジネスの機会: データの可視性の向上は、農家にとってのメリットだけでなく、WaterForceにとっても重要です。ソリューションビルダーとして、WaterForceはリモート監視、トラブルシューティング、故障診断、さらにはベンチマーク調査など、幅広い付加価値サービスを提供できるようになりました。

* シュナイダーエレクトリックの産業用ソフトウェア事業はAVEVAと合併し、英国上場企業AVEVA Group plcとして業務を行うことになりました。シュナイダーエレクトリックとLife Is onの商標はシュナイダーエレクトリックが所有し、シュナイダーエレクトリックがAVEVAにライセンスを供与しています。

結果

WaterForceはすでに、数十のValey Center PivotsにプラグアンドプレイのSCADAfarmリモート監視および制御テクノロジーをインストールしています。現在までに記録されているメリットは次のとおりです。

• 操作性と収穫高の向上
• 貴重な感慨設備の状態を確認するために何時間も運転することなく、農家がいつでもどこでもどのデバイスからでも設備の状態を確認できるようにすることで時間を節約
• 強風の場合には、安全な停止場所をピボットに事前設定し、誰かが灌漑現場に入る必要がある場合に機器を遠隔で停止する機能を提供するなど、安全手順を強化
• たとえば、大幅な省エネ。ある農場では、灌漑行動を変更し、オフピークのエネルギー料金を利用することで、最初のシーズンでエネルギーコストを50%削減
• 農場全体の上下水の管理が改善され、規制要件への準拠が容易に

ニュージーランドのBlackhilles Farmディレクター/ファームマネージャーCraig Blackburn氏

お客様の声
「農場のやり方を変革するためには、信頼できるクラウドプラットフォームが必要です。このプラットフォームは、私たちの業界と同じくらいグローバルでローカルなプラットフォームです。」
詳しい記事を読む 新しいウィンドウで開きます。

プロジェクトのスナップショット

農業、SCADA、WaterForce、水管理

上下水道業界向けソリューション

農業、SCADA、WaterForce、水管理

EcoStruxure Plant & Machine

農業、SCADA、WaterForce、水管理

データを洞察に変えます。無料でお試しください

持続可能性へのコミットメント

農業、SCADA、WaterForce、水管理

カスタマーストーリーをもっと見る