食品製造業において、プロセス制御の改善は、以下の価値をもたらします。
高品質な食品の安定供給:
原材料の状態や製造工程をリアルタイムで監視・制御することで、製品の品質ばらつきを抑え、安定した高品質な食品を製造することができます。
消費期限の延長:
製品の状態を適切に管理することで、消費期限を延長し、食品ロスを削減することができます。
トレーサビリティの向上:
製造履歴を詳細に記録することで、原材料の産地や製造過程を追跡し、情報公開や品質管理を徹底することができます。
これらの価値により、食品製造業は、消費者の信頼を獲得し、競争力を強化することができます。
化学メーカー: 脱炭素化に向けた効率的なエネルギー活用と高品質で安定した化学製品の製造
化学メーカーにおいて、プロセス制御の改善は、以下の価値をもたらします。
高品質で安定した化学製品の製造:
精密な温度や圧力制御、反応時間の最適化などにより、高品質で安定した化学製品を製造することができます。
脱炭素化に向けたエネルギー消費量の削減:
製造工程におけるエネルギー消費量を分析し、省エネ対策を実施することで、エネルギーコストを削減することができます。これは環境負荷低減に繋がります。
歩留率の向上:
化学反応を最適化することで、副生成物の発生を抑制し、原材料の使用量を削減し、歩留率を向上させることができます。
安全性の向上:
危険性の高い化学物質の取り扱いにおいて、自動化や遠隔操作を導入することで、労働災害のリスクを低減することができます。
これらの価値により、化学メーカーは、高品質な化学製品を安定供給し、環境負荷を低減しながら、安全性を向上させることができます。
鉄鋼業: 自動化による人手不足解消と省エネで高品質な鉄鋼製品の製造
鉄鋼業において、プロセス制御の改善は、以下の価値をもたらします。
生産性向上で人手不足に対応:
鉄鋼製造プロセスを最適化することで作業員の手によるタスクを減らし、今後も進展すると考えられる人手不足に対応することが出来ます。
高品質な鉄鋼製品の製造:
製鋼工程における温度や圧力、酸素量などを精密に制御することで、鉄鋼製品の強度や靭性を向上させ、高品質な鉄鋼製品を製造することができます。
コスト削減:
原材料の使用量を最適化し、エネルギー消費量を削減することで、コスト削減を実現することができます。
環境負荷の低減:
排ガスや廃棄物の発生量を抑制することで、環境負荷を低減することができます。
生産スケジュールの最適化:
需要予測や原材料の在庫状況などを考慮した生産スケジュールの作成・実行を自動化することで、生産効率を最大限に高めることができます。
これらの価値により、鉄鋼業は、高品質な鉄鋼製品を安定供給し、環境負荷を低減しながら、コスト削減と生産効率の向上を実現することができます。
紙・パルプ業界:高品質な紙・パルプ製品の製造と環境負荷低減
紙・パルプ業界において、プロセス制御の改善は、以下の価値をもたらします。
高品質な紙・パルプ製品の製造:
紙パルプ製造工程における温度や圧力、薬品添加量などを精密に制御することで、紙・パルプ製品の強度や白度、平滑度などを向上させ、高品質な製品を製造することができます。
歩留率の向上:
紙パルプ製造工程を最適化することで、原材料の使用量を削減し、歩留率を向上させることができます。
エネルギー消費量の削減:
紙パルプ製造工程におけるエネルギー消費量を分析し、省エネ対策を実施することで、エネルギーコストを削減することができます。
廃棄物・排水量の削減:
薬品の使用量を最適化し、排水処理システムを改善することで、廃棄物や排水量を削減し、環境負荷を低減することができます。
水資源の有効活用:
水の使用量を最適化し、リサイクル水を活用することで、水資源を有効活用することができます。
これらの価値により、紙・パルプ業界は、高品質な紙・パルプ製品を安定供給し、環境負荷を低減しながら、コスト削減と持続可能な社会の実現に貢献することができます。