1.製品サポート
非純正バッテリーを使用した場合、シュナイダーエレクトリックの製品サポートを受けられません。
2.バッテリー品質
非純正バッテリーは、期待されるランタイム特性が出なかったり、短期間で寿命を迎えるなどの問題が報告されています。
3.バッテリーの安全性
非純正バッテリーは、膨張や液漏れ、改造による異常発熱などの恐れがあります。
4.UPS本体への影響
非純正バッテリーは、UPS本体への損傷、発煙、異臭など危険な状態の原因となる場合があります。また、UL、CSA、VDEなどのUPSの安全認証が無効になる場合があります。APCの機器保護ポリシーも適用されません。
5.UPS動作保証、無償保証サポート
純正の交換用バッテリーは30日間の無償保証期間がありますが、非純正バッテリーの場合、動作保証はありません。
>UPS交換用バッテリキット型番対応表・無償保証期間について
6.バッテリーの引き取り&リサイクル
鉛は99.99%リサイクル可能な材料です。
シュナイダーエレクトリックは、使用済み鉛バッテリーのリサイクルに20年以上取り組んでいます。純正の交換用バッテリーをご購入いただいた場合、古いバッテリーはシュナイダーエレクトリックへお送りいただくことができます。
>交換後の使用済みバッテリーの発送方法