シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

プレハブ式モジュール

Capgemini のプレハブ式データセンター
グローバルサービスプロバイダーのCapgeminiは、データセンターインフラストラクチャーの短期間での拡張に必要だった。

UPS(無停電電源装置)、空調、ラック製品を見る

UPS(無停電電源装置)、空調、ラック製品
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
1.データセンターを冷却する必要がある理由

データセンターは、すべての組織に不可欠な要素である、相互接続されたコンピューターサーバーのグループです。大量のデータを効率的に保存、維持、配布、処理する責任があります。データセンターの冷却は、ダウンタイムや設備の故障につながるホットスポットを引き起こす可能性のある過熱を回避するため、適切な間隔で実行する必要のある不可欠なプロセスです。シュナイダーエレクトリックでは、必要な冷却、電源保護、IT機器ラック向けの製品を提供しています。これらの製品には、UPS(無停電電源装置)、セキュリティ機器、環境機器、フィルター、高調波調整装置などがあります。 

2.サーバールームを涼しく保つ方法 

サーバールームの冷却は、組織のすべてのコンピューティング機器がスムーズかつ確実に動作するために不可欠なプロセスです。ブランクパネルや工業用空調装置、低エネルギー照明を使用するなど、サーバールームを冷却する方法は複数あります。   シュナイダーエレクトリックは、データとクラウドアプリケーションを効果的に接続することで、非常にインパクトのある柔軟なソリューションを提供します。また、短期間でサーバールームを冷却できる、さまざまなITラック冷却製品およびIT機器ラックも提供しています。これらの製品は、サージ保護と電圧調整、プレハブ式データセンターモジュール、クリティカルパワー、空調サービスを適切に提供します。

3.データセンターを保護する方法 

データセンターは、組織のすべてのデータと重要なアプリケーションを保存および維持する、コンピュータシステムを相互接続するネットワークです。したがって、データセンターを最適に保護することが不可欠です。ネットワークに安全なゾーンを自発的に確立し、ホストとサーバーをロックし、アプリケーションの脆弱性をスキャンすることで、データセンターを効果的に保護できます。シュナイダーエレクトリックのEcoStruxureデータセンターソリューションは、IoT対応プラットフォームで、ラックベースの管理、冷却、電力、セキュリティソリューションで、エッジ環境でのIT展開を支援します。また、シュナイダーエレクトリックのデータセンター電源保護サービスには、リアルタイムのデバイス監視、ユーザー定義のグラフとレポート、リモート監視などを提供することで、データセンターの保護に重要な役割を果たすことができるように綿密に設計されたDCIMソフトウェアも搭載されています。