シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

保護と制御

電気インフラを保護しましょう
PowerLogic保護および制御ソリューションは、最重要電気インフラの信頼性、効率、安全性を高めるように設計された高度な製品の包括的なスイートを提供します。Schneider Electricの幅広い製品は、高度な保護と制御、効率的なアークフラッシュ保護、効果的な変電所制御を提供します。
 

メートル

精度の高い計測、正確な測定
Schneider Electricの包括的な電力およびエネルギーメーターは、電気システムの効果的な管理のための正確なモニタリングを提供します。Schneider Electricの統合ソフトウェアソリューションと組み合わせることで、オペレーション全体の効率とパフォーマンスを向上させる正確なデータと洞察が得られます。
Men standing next to each other looking at a tablet
 

PowerLogic Power Quality Meters PM8000

 

PowerLogic パワーメーター PM5000

力率補正

電力障害に対する保護
PowerLogic AccuSineおよびPowerLogic DVRシリーズを含む当社のアクティブフィルターと補償器は、電力品質を向上させるように設計されています。Schneider Electricのコンデンサバンクとコンポーネントと組み合わせることで、効率性を高め、最適な電源システムパフォーマンスを実現する、堅牢なエネルギーマネジメントソリューションを提供します。