1. 中電圧スイッチギヤとは?
世界の技術主導が次第に強まるにつれ、人間の労働力は多くのスマートデバイス、ソフトウェア、機械に取って代わられつつあります。したがって、このような運用形態の抜本的な変化を実現するには、住宅、工業、商業のいずれの環境でも、継続的に電源を供給する必要があります。中電圧スイッチギヤ(MVスイッチギヤ)は、規則的な電気の流れを監視し、維持する主要な装置です。ブレーカー、スイッチ、ヒューズなどの回路保護装置の集合体を、共通の筐体に取り付けたものです。 シュナイダーエレクトリックには、二次ガス絶縁開閉装置、一次空気絶縁開閉装置、一次ガス絶縁開閉装置、遮蔽固体絶縁開閉装置などの慎重に設計された開閉装置の集合体があります。機能に応じて、さまざまな目的に使用できます。
2. 電力システムにおける中電圧の役割とは?
不規則な電力供給により、工業用地や商業用地では常に危険な状況が発生するリスクがあります。電源に回復不能な損傷を与え、電気システムを損なう可能性があります。中電圧スイッチギヤにより、配電管理システムの電流を計測、制御、および調整することで、相互接続されたデバイスが確実に保護されます。 シュナイダーエレクトリックは、幅広いエネルギーオートメーションソリューションと中電圧スイッチギヤの最適なモーター保護を提供しています。シュナイダーエレクトリックの包括的なエネルギーオートメーションソリューションとMV開閉装置は、ハードウェアのメンテナンスに貢献し、不規則な電力供給が機器の有効性に与える損傷を防ぎます。
3. 当社の中電圧スイッチギヤの重要性とは何でしょうか?
中電圧スイッチギヤは、配電の効率化とエネルギー管理の効率化に欠かせません。さらに、エネルギー変動時の機器の円滑な動作を確保し、機械制御、設計、運用、メンテナンスなど、さまざまな重要機能の安定化に貢献します。シュナイダーエレクトリックは、3kVから36kVの電力で機能するように慎重に設計された、さまざまなモーターや電気製品用のMV開閉装置を提供し、最適なモーター保護を提供します。