シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
 

DINレールモジュラー機器

 

サージ保護

 

UPS(無停電電源装置)

少ないエネルギーでより良い生活を

Wiserの持続可能なホームソリューションは、長持ちする製品とソフトウェアにより、快適性、安全性、利便性を最大限に高めながら、エネルギー消費を最適化するのに役立ちます。

プロフェッショナルですか?

企業規模の大小に関わらず、シュナイダーエレクトリックと貴社はともに成長することができます。
詳細を見る

家庭向け

シュナイダーエレクトリックのテクノロジーはあらゆる場所で使われています。

シュナイダーエレクトリックのソリューションが、場所、人、タイミングを問わず、いかに生活を充実させているかをご紹介します。
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
チャット

ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。

1. 一般家庭・小規模事業所向け製品について

一般家庭および小規模事業所向け製品には、家庭用電源の効率、信頼性、安全性を向上させるさまざまなソリューションが含まれています。これらのアイテムには、サーキットブレーカー、保護装置、家庭や企業向けの充電ステーションなどがあります。シュナイダーエレクトリックは、Acti9ミニチュアサーキットブレーカー、KNXバスシステム、過電流保護付き小型残留電流遮断器、EVlinkウォールボックスなど、競争力のある住宅および小規模事業用電気製品を豊富に取り揃えています。

2. シュナイダーエレクトリックの住宅用電気製品のメリットは何ですか?

シュナイダーエレクトリックは、照明スイッチと電気ソケット、サージ保護と電力調節、無停電電源装置(UPS)、ホームオートメーション、高速電気自動車充電設備など、安全で信頼性の高い幅広い家庭用電気製品を提供しています。シュナイダーエレクトリックのクラス最高でスタイリッシュな家庭用電気製品は、エネルギー効率、セキュリティ、信頼性、利便性を実現し、居住者の生活空間を向上させるなどの大きなメリットを提供します。

3. シュナイダーエレクトリックの製品は中小企業をどのように改善できるのでしょうか?

シュナイダーエレクトリックの小規模事業所向け製品と耐障害性を備えたシステムは、小規模事業の成長を促進する大きな可能性を秘めています。当社の最も革新的なシステムの1つは、最新のワークスペース向けのUnica System+です。これには、幅広いフロアソケットとボックス、スタンドアロンおよびモジュール式デスクユニット、ケーブル管理、ポールとポスト、調光器、照明スイッチ、および電気ソケットが含まれます。シュナイダーエレクトリックのUnica System+デバイスはすべて、職場での快適性と効率性、優れた利便性、接続性、機能性の最大化を実現しながらデザインの完全性を確保しています。システムの詳細が、さらなる利便性を高めています。色や仕上げのバリエーションも豊富で、インテリアのスタイルに合わせて選ぶことができます。テーラーメイドのデバイスを作ることもでき、アップグレードも容易です。さらに、機能モジュールはサイズが異なり、さまざまな場所に簡単に収めることができます。Unica System+のデバイスは、設置、アップグレード、または取り外しが簡単です。